Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

탄력적인 통신 전략으로 혁신을 실현하는 6가지 방법

산업 통신을 설계할 때 안정성을 저해하지 않으면서 변화를 예측하고, 적응하며, 혁신을 증진할 수 있도록 해야 합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
손이 "스마트 산업"이라고 적힌 전자 버튼을 누르고 있고, 해당 푸쉬 버튼은 다른 기술 로고와 연결되어 있습니다.

탄력적인 산업 통신 전략은 기술적 장애에서 사이버 공격에 이르기까지 다양한 장애 상황에서도 연결성을 유지하고, 견뎌내며, 신속하게 복구할 수 있도록 설계되었습니다. 뿐만 아니라

탄력적인 산업 통신은 연중무휴 24시간 생산에 필수적이며, 디지털 이노베이션이 가속화됨에 따라 안전하고 확장 가능하며 항상 가동 가능한 운영을 지원합니다. 세계 경제 포럼이 복원력과 혁신은 상호 보완적인 목표(상충되는 것이 아님)라는 입장을 고수함에 따라 로크웰 오토메이션은 차세대 산업 통신을 지원하는 6가지 실용적이고 엔지니어링 중심적인 핵심 요소를 제시합니다.

  1. 내장된 보안 통신
  2. 더욱 안정적인 데이터 교환을 위한 표준화된 통신 프로토콜
  3. 투자를 보호하는 상호운용성
  4. 폴트 방지 네트워크 인프라를 통한 지속적인 성능 보장
  5. 확장 가능한 스마트 장치 통신
  6. 운영 인사이트를 위한 통신

이러한 전략들을 통해 제조업체는 산업 환경에 필수적인 운영 안정성, 결정성 및 신뢰를 유지하면서 원격 운영, 분석 및 AI와 같은 새로운 디지털 역량을 도입할 수 있습니다.

혁신은 복원력과 상충 관계가 아닙니다.

글로벌 제조업체는 안정적이고 예측 가능한 운영 방식을 유지하면서 혁신해야 한다는 지속적인 압박을 받고 있습니다. 변화의 속도가 빨라짐에 따라 다양한 산업 환경에서 가시성, 조정 및 통합을 위해서는 탄력적인 통신 시스템이 필수적입니다. 산업 통신은 시간이 지나도 안정적이고 신뢰할 수 있어야 하며, 기존 시스템을 중단하지 않고 새로운 기능을 도입할 수 있어야 합니다. 이러한 현실은 글로벌 산업 위험 논의를 통해 더욱 강조되고 있습니다.

로크웰 오토메이션이 미래의 변화에 ​​대비할 수 있는 탄력적인 산업 통신 시스템을 구축하는 데 도움이 되는 6가지 방법을 소개합니다.

1. 내장된 보안 통신

보안 통신은 널리 인정되는 IETF 표준을 사용하여 엔드포인트를 인증하고 데이터 기밀성과 무결성을 보호합니다. 예를 들어, CIP Security는 제어 계층 통신을 위한 보호 기능을 제공하여 변조되거나 가로채기로 인한 중요 운영 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 로크웰 오토메이션 지원 솔루션은 터널링이나 이중 스택 구성의 복잡함 없이 네트워크 기반 위협으로부터 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 기술은 로크웰 오토메이션의 내장된 진단 및 제어 솔루션의 기반이 되며, 설계 단계부터 신뢰할 수 있는 연결성을 제공하여 혁신을 구현합니다. 이는 부가 기능이 아닌 설계 단계부터 적용됩니다.

2. 신뢰할 수 있는 데이터 교환을 위한 표준화된 프로토콜

로크웰 오토메이션은 EtherNet/IP, OPC UA 등 널리 채택된 통신 프로토콜과 MQTT 및 HTTPS를 사용하여 제어, 안전, 모션 및 정보 시스템 전반에서 데이터 교환을 지원합니다. 이러한 표준은 신뢰성을 높이고 확장 가능하고 미래 지향적인 운영 방식을 지원합니다. 표준 Ethernet TCP 및 IP 전송 계층을 기반으로 구축된 잘 정립되고 표준화된 프로토콜은 설계자가 점점 더 연결되는 세상에서 발전하고 적응하며 혁신할 수 있도록 하는 통합된 디지털 기반을 제공합니다. 또한 사전 정의된 장치 프로필, 정보 모델, 라이브러리, 통합 템플릿을 포함하여 풍부한 재사용 가능한 콘텐츠 생태계를 통해 개발 속도를 높이고 시스템 통합을 간소화합니다.

3. 투자를 보호하는 상호운용성

탄력적인 통신 기술은 레거시 자산과 최신 자산을 모두 통합하여 운영 요구를 지원해야 합니다. 로크웰 오토메이션은 장치 간 원활한 통신과 잘 구축된 기반을 갖춘 라우팅 가능한 네트워크를 지원하는 통신 기술을 사용하여 기존 투자를 보호하면서 현대화 계획을 지원합니다.

로크웰 오토메이션은 여러 세대에 걸친 기술 통신을 지원함으로써 제조업체가 가동 중단 시간을 줄이고, 업그레이드를 간소화하며, 운영 요구에 맞춰 발전하는 미래 지향적인 시스템을 구축할 수 있도록 돕습니다.

4. 폴트 방지 네트워크 인프라를 통한 지속적인 성능 보장

로크웰 오토메이션의 산업용 네트워킹 포트폴리오(Stratix® 관리형 스위치 포함)는 폴트를 격리하고 스트레스 상황에서도 성능을 유지하는 분리 및 확장 가능한 이더넷 아키텍처 설계를 지원합니다. 높은 가용성과 신속한 복구를 제공하여 지속적인 운영 요구를 지원합니다.

5. 확장 가능한 스마트 장치 통신

로크웰 오토메이션은 버튼 및 과부하 보호 장치와 같은 간단한 캐비닛 내부 구성 요소부터 로봇 및 협동 서보 시스템과 같이 대역폭 및 지연 시간에 민감한 자산에 이르기까지 광범위한 성능 요구에 맞춰 확장 가능한 스마트 장치 통신을 지원합니다.

예를 들어, EtherNet/IP 인캐비닛은 고밀도 보급형 장치의 연결을 간소화하여 설치 노력을 줄이고 유지 관리 팀의 캐비닛 수준 가시성을 향상합니다. 동일한 EtherNet/IP 아키텍처는 모션 및 안전 조정과 같은 요구가 있는 고성능 스마트 장치에도 적용됩니다. ControlLogix® 5590 컨트롤러와 결합된 이 통합 통신 방식은 이산 부품, 프로세스, 모션 및 로봇 애플리케이션 전반에서 고속의 다분야 제어를 가능하게 하여 제조업체가 운영을 확장하고 성능을 유지하면서 혁신을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

6. 운영 인사이트를 위한 통신

연결성은 인사이트를 제공합니다. OPC UA는 구조화된 데이터 액세스를 제공하고, FactoryTalk® Optix™는 제어 자산 엣지에서 애플리케이션 개발을 가속화하여 사용자가 선택한 장치에 시의적절하고 상황에 맞는 인사이트를 제공합니다.

미래를 대비하려면 탄력적인 산업 통신 기반이 필수적입니다

구형 시스템을 현대화하든 새로운 애플리케이션을 설계하든, 로크웰 오토메이션은 미래의 과제에 대비할 수 있는 탄력적인 기술을 제공합니다. 다음과 같은 탄력적인 통신 기술을 살펴보십시오.

  • ControlLogix 5590 – 보안 기능이 내장된 고성능 PLC
  • EtherNet/IP 인캐비닛 – 간소화된 인캐비닛 스마트 장비 연결
  • Stratix® 관리형 이더넷 스위치 – 폴트 방지 산업용 네트워킹
  • FactoryTalk Optix – 엣지-장치 비쥬얼라이제이션

Published 2026년 2월 26일

주제: 디지털 트랜스포메이션 가속화 Drive Sustainability Empower People 사이버보안 Networks & Infrastructure 산업 자동화 및 제어 디지털 트랜스포메이션 지속 가능성 모션 컨트롤 모터 컨트롤 산업 제어 제품 컨트롤러(PAC&PLC) 센서 및 스위치 FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
Rockwell Automation의 기술 플랫폼 책임자
Jessica Forguites는 Rockwell Automation에서 산업용 네트워킹을 담당하는 플랫폼 책임자로, 산업용 장비 및 제어 시스템을 위한 이더넷 연결에 중점을 두고 있습니다. 그녀는 장비 통합, 통신 기술 및 제품 리더십에 걸친 25년의 업계 경험을 보유하고 있습니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 탄력적인 통신 전략으로 혁신을 실현하는 6가지 방법