Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

증류소가 제품 품질을 희생하지 않고 처리량을 극대화하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
증류소가 제품 품질을 희생하지 않고 처리량을 극대화하는 방법 hero image

2009년부터 2016년까지 켄터키의 증류소 수는 3배로 증가했는데, 이는 전 세계적으로 버번 위스키에 대한 관심이 높아지고 수제 칵테일에 대한 인식이 높아졌기 때문입니다. 이러한 수요 급증으로 인해 미국 증류업체들은 효율성과 처리량을 높이면서 품질을 유지할 수 있는 방법을 찾기 위해 분주하게 움직이고 있습니다.

향후 3개월 동안 증류주 업계의 성장통이 기업들이 프로세스 전반에 걸쳐 성과를 개선하도록 어떻게 이끄는지 읽어보실 수 있습니다. 오늘날 그들이 목표로 삼고 있는 문제는 병목 현상 제거에서 수율 및 제품 품질 개선에 이르기까지 다양합니다. 

병에 담긴 증류주를 만들기 위해 곡물을 분쇄하고 조리하여 발효 가능한 당을 방출합니다. 그런 다음 효모를 추가하고 조리한 곡물을 발효시켜 알코올을 생산합니다. 증류주 양조장 맥주로 알려진 발효된 곡물은 배치 또는 연속으로 한 번 이상 증류하여 증류주를 생산합니다. 마지막으로 생산되는 증류주의 유형에 따라 숙성하기 위해 배럴에 보관하거나 원하는 강도로 희석하여 소비자에게 판매할 병에 담습니다.

이러한 맥락에서 연속 증류 프로세스에 집중해 보겠습니다. 프로세서가 전통적인 레시피를 유지하면서 처리량 극대화, 알코올 손실 최소화, 작업자의 부가가치 작업에 대한 집중력 향상과 같은 문제를 어떻게 완화할 수 있을까요?

모델 예측 제어(MPC)와 같은 기술은 작업자가 프로세스 제약에 맞서고 제품 생산을 최적화하기 위해 수행하는 작업을 자유롭게 조정할 수 있도록 지원합니다. 생산 전반에 걸쳐 MPC는 과도한 수정 없이 증기, 온도, 재료 및 압력의 안정적인 측정을 유지하기 위해 필요한 조정을 지속적으로 수행합니다.

모델 예측 제어(MPC)와 같은 기술은 운영자가 프로세스 제약에 맞서고 생산을 최적화하기 위해 수행하는 작업을 자유롭게 조정할 수 있도록 도와줍니다.

전통과 품질 유지

증류에서 모델 예측 제어(MPC)를 구현할 때 기업이 가장 우려하는 것은 제품 일관성 유지입니다. 수세기 동안 고유한 공정을 유지해 왔기 때문에 당연한 일입니다. 공정이 레시피를 따르지 않으면 동일한 최종 결과를 얻을 수 없습니다.

수년 동안 주류 업계는 시설의 기술과 장비를 사용하여 일관되게 운영되었습니다. 현재 지속적인 호황으로 인해 수요에 대응하기 위해 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그 결과, 운영자들은 수동 증류에서 자동 증류로 전환하여 제품 품질에 부정적인 영향을 미치는 불일치를 제거하고 있습니다.

증류 공정은 궁극적으로 처리량을 결정하는 증류기 공급량부터 시작하여 최적화할 수 있는 많은 기회를 포함합니다. 이 과정에서 증기 흐름, 리플럭스 흐름 및 기타 파라미터와 관련하여 최적화가 발생할 수 있습니다.

증류소의 한 부분에서 공정을 제어하면 다른 부분에 영향을 미치기 때문에, 운영자들은 한 가지 조정을 하면 이후에 추가 조정을 해야 한다는 것을 알고 있습니다. 모델 예측 제어는 일관성을 유지하고 필요하기 전에 어떤 조정이 필요한지 예측할 수 있어, 교란을 일으키기 전에 공정 상호 작용을 해결하여 궁극적으로 생산 전반에 걸쳐 품질을 보장합니다. 

예를 들어, 버번 제품 생산에서 맥주 증류기에 더 많은 공급량을 추가하면 운영자들은 맥주 증류기에서 증기와 리플럭스를 변경하고 더블러로 가는 공급량과 증기를 변경해야 한다는 것을 알고 있습니다. 이러한 상황에서 운영자들은 모델 예측 제어를 통해 증류소의 물질 균형을 관리하면서 제품 품질 목표를 유지할 수 있습니다.

주류 업계에서 모델 예측 제어(MPC)의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

부가가치 작업

MPC가 세부 사항과 조정을 관리함에 따라 운영자는 테스트 실행 및 트렌드 모니터링과 같은 공장 주변의 고급 작업에 집중할 시간을 가질 수 있습니다. 기술이 세부 사항을 처리하는 동안 운영자는 큰 그림에 전념하여 관찰하고 문제를 예측할 수 있습니다.

이러한 부가가치 작업은 공장에 재정적 영향을 미치고 증류소에서 운영자의 눈과 귀, 수년간의 경험을 활용하는 작업을 포함하기 때문에 중요합니다.

운영자가 사전에 문제를 발견하면 상황을 적시에 관리하고 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 운영자가 잠재적인 장비 고장을 발견하면 생산 중이거나 예정된 유지보수 중에 장비를 수리할 기회가 생깁니다. 이는 경제적 및 생산적 관점에서 매우 가치가 있습니다. 문제를 사전에 해결하면 생산 중단과 예기치 않은 가동 중단을 방지할 수 있기 때문입니다. 

전반적으로 MPC는 증류 과정에서 품질 관리와 전통에 대한 요구를 충족합니다. 프로세스를 지속적으로 조작함으로써 품질 목표를 유지하고 전통적인 레시피 준수를 확인하는 동시에 생산을 극대화하고 운영자의 효율성을 높일 수 있습니다.

증류 업계에서 MPC의 이점에 대해 자세히 알아보려면 여기를 읽어보십시오.

Published 2018년 11월 28일

주제: 식음료(F&B)

Kent Stephenson
Kent Stephenson
Principal Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 증류소가 제품 품질을 희생하지 않고 처리량을 극대화하는 방법