Loading
블로그 | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

5G 지원 접근 방식: 제조업체가 미래의 공장을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지

미래의 공장은 어떤 모습일까요? 5G가 모든 제조 부문을 어떻게 혁신할지 살펴보겠습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
일반적인 도시 전망

기술은 결코 정체되지 않습니다. 결국 지배적인 기술은 새로운 혁신의 물결에 자리를 내주면서 변화는 불가피합니다. 이러한 추세는 지난 10년간 지배적인 통신 표준이었던 4G가 이제 5G로 대체되고 있는 제조 및 B2B 운영 세계에서 현재 진행 중입니다.

궁극적으로 5G 자체가 차세대 기술에 의해 대체되겠지만, 지금은 제조업체에 기존 유선 산업 네트워크 연결을 보완하고 심지어 대체할 수 있는 실행 가능한 무선 기술을 제공할 수 있는 가능성을 제시합니다. 이는 지출과 출시 기간을 줄이는 동시에 조직의 유연성과 커뮤니케이션을 개선하는 미래의 공장을 정의하고 구축하는 데 도움이 되는 패러다임 전환이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

제조업체에게 5G는 이제 민첩성 향상에서 지속 가능성 개선에 이르기까지 다양한 비즈니스 성과를 제공하는 데 도움이 되는 스마트 제조의 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 하는 요소입니다. 산업 운영은 5G의 부상을 활용하여 고성능 무선 연결에 대한 요구를 충족하고 이를 사용하여 더욱 연결된 기업으로 발전할 수 있습니다.

5G 환경에서의 유연성

미래의 공장은 유연성을 기반으로 구축됩니다. 지난 몇 년 동안 변화하는 상황에 신속하게 대응할 수 있는 필요성이 강조되었고, 변화의 시기에 운영 능력을 유지하는 것이 성공의 핵심임을 보여주었습니다.

이는 다른 최종 제품을 생산하기 위해 장비를 변경하거나 새로운 설계를 통합하기 위해 시스템을 조정하는 것을 의미할 수 있지만, 항상 처음부터 필요한 운영 유연성을 갖추는 것이 중요합니다.

5G는 데이터 기반 통찰력을 위한 리드 타임을 단축하고 장비 간 또는 장비와 로봇 간의 신속한 데이터 전송을 통해 생산 현장에서 이러한 유연성과 민첩성을 제공합니다. 5G가 제공할 수 있는 핵심 요소 중 하나는 이전 세대의 모바일 네트워크에 비해 지연 시간이 짧고, 신뢰성이 높으며, 용량이 큰 통신 기술로, 더 많은 데이터를 더 빠르고 지연 없이 전송할 수 있다는 것입니다. 이는 장치와 시스템 간의 실시간 협업을 가능하게 하여 효과적으로 운영하고 제조업체에 매우 비용이 많이 드는 예기치 않은 가동 중단 시간을 완화하는 데 중요합니다.

산업 엣지 관리 솔루션 탐색
산업 엣지 관리 솔루션 탐색
블로그
블로그
산업 엣지 관리 솔루션 탐색
엣지 컴퓨팅 패러다임이 도래했고 IX 리더들은 새로운 기회를 준비하고 있습니다. 검증된 산업 리더의 엣지 관리 솔루션을 살펴보십시오.

즉각적인 통신 활성화

그러나 더 높은 수준의 유연성을 달성하려면 통신이 즉각적이어야 합니다. 더 많은 자율 장비가 독립적으로 작동하고 무인 차량이 생산 현장에서 일반화됨에 따라 운영자와 장비 간의 통신이 더 높은 우선순위를 차지하게 됩니다. 유연성과 민첩성이 지배하는 스마트 제조 시대에는 요구 사항이 변화할 때 즉각적이고 정확한 통신이 매우 중요합니다.

여기에서 5G는 원활한 통신을 위한 기반이 될 수 있습니다. 로봇이 필요한 작업에 대해 중앙 집중식 운영자 프레임워크와 대화할 수 있는 저지연 메시지를 통해 제조업체는 전체 프로세스에 대한 가시성을 높일 수 있습니다. 그러나 이것은 모두 신뢰할 수 있는 통신을 기반으로 구축됩니다. 현재 통신은 폐쇄 루프 Wi-Fi 또는 유선 케이블을 통해 생산 현장의 모든 시나리오에서 실행될 수 있지만, 무선 통신을 통해 더 많은 것을 달성할 수 있습니다.

수백 개, 심지어 수천 개의 센서, 액추에이터 및 장비로 구성된 무선 통신 메시를 생성함으로써 인간과 장비 간의 원활한 통신을 달성하여 미래의 5G 공장을 정의할 수 있습니다.

5G 인력

장비 간 통신이 빨라지면 사람 간 통신도 빨라집니다. 미래의 공장은 연결된 작업자를 지원하는 공장입니다. 앞으로는 단순히 작업자를 장비나 자산에 연결하는 것뿐만 아니라, 사람과 사람을 연결하는 것도 중요합니다.

더욱 이동성이 높고 분산된 인력 환경에서는 원활한 운영을 위해 실시간 통신이 필요합니다. 이를 통해 작업자는 다음에 어디로 가야 하는지 또는 다음 작업이 무엇인지 이해할 수 있으며, 이 모든 것이 5G 무선 기능으로 지원됩니다. 잠재적으로 수천 마일 떨어진 다른 작업자로부터 이러한 메시지나 지원을 받는 경우에도 마찬가지입니다. 간단히 말해, 5G는 지리적 경계를 제거하고 세계를 더 연결된 작업 공간으로 만듭니다.

5G는 또한 작업자를 위한 더 안전한 공장을 구현할 수 있습니다. 작업자는 주머니에 다양한 장치와 칩을 휴대할 수 있으며, 이는 하이브리드 센서로서 무선 통신을 통해 장비에 너무 가까이 다가가거나 잠재적으로 위험한 영역에 들어갈 때 경고합니다. 이러한 센서가 설치되어 실시간으로 통신하면 문제가 발생하기 전에 감지하여 예방할 수 있습니다. 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
블로그
블로그
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

사람, 프로세스 및 데이터 연결

5G와 같은 새로운 기술이 제조 세계 전반에 더욱 보편화되고 간소화되면서 사람, 프로세스 및 데이터 간의 강력한 연결을 구축하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

이 끊임없이 연결되는 세상에서 5G는 모든 것이 더욱 원활하게 작동하도록 하여 더 높은 수준의 협업을 가능하게 합니다. 무선화는 제조 조직에 많은 재정적, 운영적 및 지속 가능성 이점을 제공하지만, 가장 큰 이점을 제공할 수 있는 것은 협업 환경입니다.

사람, 프로세스 및 데이터를 연결하여 실시간으로 실행 가능한 통찰력을 생성하는 것은 미래 공장의 기반이며, 5G 기능을 통한 하이브리드 통신은 이러한 목표를 산업 규모로 실현할 수 있도록 합니다.

 
자세한 내용은 2023년 4월 17~21일에 개최되는 Hannover Messe 2023에서 확인하십시오.

Published 2023년 2월 28일

 
주제: The Connected Enterprise 경영진 관점

Sachin Mathur
Sachin Mathur
EMEA 이사, 소프트웨어 및 제어 비즈니스 부문, Rockwell Automation
Sachin은 조직의 트랜스포메이션 프로그램을 탐색하고, 새로운 기술과 파트너 생태계를 통해 최종 고객의 비즈니스 성과를 식별하고 지원하는 데 전문성을 가지고 있습니다. 그는 파트너 생태계의 도메인 전문가와 협력하여 “틀을 벗어난” 실행 전략을 추진하고 디지털 트랜스포메이션을 주도하는 것을 진정으로 믿고 있습니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 5G가 제조업체가 미래의 공장을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는가