Loading
블로그 | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

유연한 제조로 직원들이 참여하도록 이끌기

유연한 제조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그리고 그 이점은 분명합니다. 직원들을 참여시키는 것이 투자 수익률을 높일 수 있는 이유를 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
그래프를 보며 테이블에서 회의 중인 사람들

세계가 이렇게 빠르게 변화하는 것을 본 적이 없습니다. COVID-19가 시작되면서 점점 더 많은 조직이 유연한 제조를 모색하고 있습니다. 이미 고려하고 있는 경우라면 이제 그 어느 때보다 변화를 위한 동기를 느낄 수 있습니다.

이 기사에서 Rockwell Automation의 Kalypso 소속 Matt Graves와 Arup의 Rachel Wilson은 유연한 제조의 이점과 기술 투자를 최대한 활용하기 위해 관련 변경 사항에 직원들을 참여시키는 방법을 설명합니다.

유연한 제조가 필요한 이유

전 세계적으로 유연한 제조 프로세스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 일부 조직은 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있고, 다른 조직은 전기를 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 그리고 또 다른 조직은 팬데믹 대응을 지원하기 위해 생산을 변경했습니다. 예를 들어, PPE 및 인공호흡기 생산으로 전환한 많은 제조업체 중 하나일 수 있습니다.

다음으로 책임 있는 생산에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 유연한 프로세스를 통해 필요한 것만 생산하여 폐기물을 최소화할 수 있습니다.

게다가 오늘날의 소비자들은 그 어느 때보다도 까다로워졌으며, 제조업체가 오늘날의 '지금 원함' 문화에 적응하는 것이 중요합니다. 소비자들은 더 빠른 리드 타임과 더 많은 맞춤형 제품을 요구하고 있으며, 모두 환경에 미치는 영향을 줄이기를 원합니다.

시장도 변화하고 있습니다. 일부 기업은 새로운 제조 기술을 기반으로 신선한 운영 모델을 만들어 냈습니다. 특히 Uber와 Amazon이 떠오릅니다. Kalypso는 가까운 미래에 이러한 종류의 파괴가 더 자주 발생할 것으로 믿습니다. 그러나 그렇게 급진적인 변화를 추구하지 않는다면 유연한 제조를 통해 선제적이고 관련성을 유지할 수 있습니다.

유연한 제조업체란 무엇을 의미합니까?

유연성은 적응 속도에 관한 것입니다. 필요에서 납품까지 원활한 흐름을 만드는 것입니다. 진정한 유연성은 제조업체가 이전에는 불가능하다고 생각했던 수준의 제어 및 대응력을 통해 경직되고 정적인 운영 모델을 대체함으로써 시장과의 조화를 유지할 수 있도록 합니다.

유연한 제조로 Pivot Production
Main Image
블로그
유연한 제조로 Pivot Production

지금 읽기

전통적인 고객-제품 라이프사이클을 생각해 보십시오. 시장의 요구에서 제품 개발, 고객 피드백을 통한 프로토타이핑, 생산, 판매에 이르는 선형 모델입니다. 그러나 유연한 제조를 통해 고객과 훨씬 더 가까워질 수 있습니다. 훨씬 더 가까이. 예를 들어, 소비자는 내장 SIM을 통해 성능 데이터를 제조업체에 피드백으로 전송하는 자동차를 운전할 수 있습니다. 또는 데이터를 브랜드로 직접 피드백하는 러닝화를 신을 수도 있습니다.

판매, 마케팅 및 고객 피드백 노력을 생산과 더 직접적으로 연결함으로써 언제든지 고객이 누구인지, 무엇을 원하는지, 어떻게 전달되기를 원하는지 이해할 수 있습니다. 즉, 진행하면서 생산을 조정할 수 있습니다. 

사람은 어디에 관여합니까?

따라서 유연한 제조는 조직이 필요한 변화를 이루는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 올바른 기술을 갖추는 것은 이야기의 한 측면에 불과합니다. 오늘과 내일을 위해 조직에서 긍정적인 변화를 이루려면 올바른 문화와 사고방식도 필요합니다.

Industry 4.0을 수용하는 데 있어 부서 간 통합이 핵심입니다. 새로운 기술이 데이터와 시스템을 통합할 수 있지만, 직원 간의 소통 / 협업도 똑같이 중요하며, 투자 수익을 극대화하려면 반드시 필요합니다. 이를 위해 협업의 네 가지 기둥을 고려하는 것이 가장 좋습니다.

1. 사람. 마음을 얻는 것이 협업 행동을 보장하는 첫 번째 단계입니다.

2. 프로세스. 다음으로, 좋은 것은 유지하고, 나쁜 것은 버리고, 최상의 것은 추가하여 모든 관련 프로세스를 재구축해야 합니다.

3. 시설. 그런 다음, 공장 / 직장 환경이 사람들이 함께 일할 수 있도록 얼마나 잘 지원하는지 평가해야 합니다.

4. 기술. 마지막으로, 모든 단계에서 디지털을 어떻게 활용할 수 있는지 고려해야 합니다. 대시보드, 성과 측정, 그리고 데이터를 지루한 것에서 훌륭한 것으로 전환하는 것을 생각해 보십시오.

직원 참여를 유도하는 방법은 무엇입니까?

새로운 기술을 성공적으로 도입하려면 새로운 방식, 새로운 문화, 그리고 새로운 사고방식을 육성해야 합니다. 예를 들어, 주문 프로세스를 개선하는 새로운 공급망 소프트웨어를 생각해 보십시오. 백오피스 직원은 이미 변화하는 기술에 대처할 올바른 사고방식을 가지고 있을 수 있지만, 더 많은 직원이 적응하도록 하는 것은 어려울 수 있습니다. 결국 사람들은 특정 유형의 소프트웨어와 업무 방식을 익숙하게 여기고 거의 좋아하게 됩니다.

따라서 이러한 상황에 처하게 된다면, 여러분이 스스로에게 물어봐야 할 질문은 다음과 같습니다. 새로운 업무 방식에 직원들을 어떻게 참여시킬 수 있을까요? 직원들이 새로운 기술을 빠르게 습득할 뿐만 아니라, 이를 사용하게 되어 기뻐하도록 어떻게 참여시킬 수 있을까요? 이 새로운 기술이 그들의 삶을 어떻게 더 편리하게 만들 것인지 어떻게 인식시킬 수 있을까요? 게다가, 현재 많은 사람들이 디지털 피로를 겪고 있는 상황에서…

또 다른 형태의 기술로 사람들을 참여시키는 방법은 무엇입니까?

정답은 올바른 코칭입니다. 사람들은 사용하기 쉽고 지원할 수 있는 방식으로 복잡하고 흥미로운 기술을 도입해야 합니다. 기술은 그것을 사용하는 사람만큼만 가치가 있기 때문입니다. 인력을 코칭할 때는 ‘기술’과 ‘의지’를 고려해야 합니다. ‘기술’은 기술적 및 전문적 역량을 포함하는 반면, ‘의지’는 행동, 태도, 문화, 리더십, 협업 및 회복력을 포함합니다.

직원들이 새로운 이니셔티브를 수용하도록 하려면 먼저 앞장서서 이끌어야 합니다. 이를 위해서는 유연한 제조와 관련된 변화에 대처하는 방법에 대해 리더를 코칭해야 할 수도 있습니다. 지식을 갖춘 리더는 배운 내용을 팀 전체에 전달할 수 있습니다. 리더가 Kalypso나 Arup과 같은 기업의 지원을 받고 있다는 사실을 알게 되면 새로운 기술과 프로세스에 대해 자신감을 가질 수 있습니다.

직원과 고객에게 혜택을 알리는 것도 중요합니다. 직원에게 어떤 것을 수용하도록 요청할 때는 그것이 그들의 삶을 더 쉽고 더 좋게 만들 것이라는 점과 고객에게 더 적절하거나 비용 효율적인 서비스를 제공할 것이라는 점을 알려야 합니다. 모든 사람의 동의를 얻으면 프로세스가 더 원활하게 진행되고, 직원들은 도입한 변화에 더 만족하게 되며, 모든 사람이 기술을 최대한 활용하게 됩니다.

다음 단계는?

제품을 신속하게 조정하고 제조 운영을 조정할 수 있는 역량이 있다면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 시간을 단축하고 사전 대응성을 높입니다.
  • 시스템 전반과 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 정보를 동기화합니다.
  • 고객이 제품을 실시간으로 어떻게 사용하는지 파악합니다(예: Nike가 트레이너에 센서를 넣고 BMW가 자동차에 SIM 카드를 내장한 경우).
  • 부서 간의 통합과 협업을 개선합니다.
  • 사전 대응하여 경쟁에서 한 발 앞서 나갑니다.

그러나 문화와 사고방식이 없고 조직 전체의 마음을 얻지 못한다면 변화에 대한 노력은 실패할 수 있습니다.

단기적인 충격과 장기적인 트렌드 등 변화하는 시장 상황에 적응하려면 잠재적인 장벽과 병목 현상이 어디에 있는지 파악해야 합니다. 이를 위해서는 시장의 요구를 충족하는 데 기여하는 모든 영역에 대한 포괄적인 검토가 필요합니다. 이러한 검토는 마찰을 해결하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지속적인 개선을 위한 자원을 더 잘 할당할 수 있도록 해줍니다.

제조업의 인력과 기술에 대한 더 많은 생각을 듣고 싶으십니까? Management Perspectives 팟캐스트를 들어보십시오.

유연한 제조 – 변화하는 시장 및 이벤트에 신속하게 적응
Main Image
블로그
유연한 제조 – 변화하는 시장 및 이벤트에 신속하게 적응

지금 읽기

Published 2020년 10월 28일

주제: 디지털 트랜스포메이션 The Connected Enterprise 경영진 관점

레이첼 윌슨
레이첼 윌슨
부이사, Arup
연결:
 
Matt Graves
Matt Graves
Kalypso( Rockwell Automation의 자회사) 이사
Matt는 디지털 트랜스포메이션을 전문으로 하며, 제조 기업과 10년 이상 협력하여 운영 비즈니스 결과를 실질적으로 개선한 경험이 있습니다. Matt는 주요 다국적 오일 & 가스 기업을 위한 글로벌 디지털 트랜스포메이션 프로그램을 설계 및 구현했으며, 이 프로그램은 여러 독립적인 상을 수상했고 생산량이 약 5% 증가한 것으로 평가받았습니다.
연결:
 
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 유연한 제조로 직원 참여 유도