Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

유연한 제조로 Pivot Production

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제품을 조립하는 여성

위기는 변화를 낳고, 종종 영구적인 변화를 가져옵니다. 소비자는 다르게 행동하고, 업계는 혁신하며, 기계 제조에는 새로운 기대가 따릅니다.

COVID-19 위기 속에서 호주 유일의 수술용 마스크 제조업체인 Med-Con은 연간 200만 개에서 8000만 개로 생산을 대폭 늘려 달라는 요청을 받았습니다. Foodmach는 7대의 추가 장비를 구축하여 제조 용량을 늘리는 데 도움을 주었습니다. 그러나 이것은 평범한 주문이 아니었습니다. 도전 과제는 40년 전에 설계되고 제조된 장비를 재창조하는 것이었습니다.

이러한 장비 구축은 일반적으로 몇 달이 걸리며 도면과 자재 명세서를 포함합니다. Foodmach는 60일 만에 40년 된 부품을 기반으로 한 모델 하나만 가지고 작업해야 했습니다.

오늘날의 기준에 맞춰 이 장비를 재창조하는 과정은 Project Med-Con Blog에 자세히 설명된 일일 기복과 함께 긴장감 넘치는 여정이었습니다. 그러나 우리는 이 프로젝트가 대성공을 거두었다는 사실을 기쁘게 공유합니다.

Main Image

호주에서 30년 만에 처음으로 선보이는 새로운 마스크 장비인 Med-Con 1이 배송 준비를 마쳤습니다.

유연한 제조로 전환

이는 매우 어려운 과제였지만, 본질적으로는 꽤 일반적인 시나리오입니다. 즉, 오래된 장비에 대한 새로운 기대입니다. 이 장비는 일상적인 운영에는 아무런 문제가 없었지만, 많은 경우 수요 급증에 필요한 속도를 처리할 수 없습니다.

속도는 장비와 사람 모두의 유연성을 요구합니다. 유연성은 생산 조정을 위한 구체적인 수단만큼이나 사고방식이기도 하기 때문입니다. 새로운 상황과 시장 조건에 직면했을 때 경직된 태도는 설 자리가 없습니다. 필요에서 납품, 결정에서 실행, 도전에서 해결책에 이르기까지 원활한 흐름을 만드는 것이 중요합니다.

Foodmach은 전 세계 사람들을 돕는 기회를 거절하지 않았습니다. 그리고 우리는 제품을 신속하게 출시하고 Foodmach의 업무를 지원하기 위해 전문 지식을 공유할 준비가 되어 있었습니다.

우리는 1세대 장비를 살펴보았습니다. 많은 시설이 이러한 장비를 보유하고 있으며, 하나의 모터가 다른 프로세스와 연결된 단일 샤프트를 구동합니다. 샤프트가 한 바퀴 돌 때마다 부품이 다른 쪽 끝으로 나옵니다. 그러나 샤프트는 제한된 속도로만 회전할 수 있어 속도를 높이고 생산을 다양화하는 능력이 크게 제한됩니다.

우리는 Foodmach이 생산을 전환하도록 도왔습니다. 샤프트를 완전히 제거하고 운영의 모든 부분을 독립적으로 제어하고 비동기적으로 실행하여 성능과 처리량을 최적화하는 새로운 메커니즘을 도입했습니다.

이것은 며칠이나 몇 주가 걸리는 작업이 아니었습니다. Foodmach의 요청을 받은 지 몇 시간 만에 우리의 위기 대응 팀이 즉시 움직였습니다.

Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
블로그
블로그
Flexible Manufacturing: Adapting Quickly to Changing Markets and Events
Understanding how to adapt manufacturing operations in the face of massive market changes.

다음 정상 상태에 대비

제조업의 유연성은 현재 공급망 및 시장 변동에 대응하고 '다음' 정상 상태에 대비하는 데 도움이 됩니다. Foodmach 작업의 장점은 구형 플랫폼에서 공통 프로그래밍 도구 세트를 사용하여 모듈형 확장형 시스템을 구축할 수 있다는 점입니다. 핵심은 프로세스를 지나치게 복잡하게 만들지 않았다는 것입니다.

그 중 일부는 시간 프레임의 결과였습니다. 납품까지 몇 주밖에 남지 않은 상황에서는 과도한 고민을 할 여유가 없습니다. 마감일은 빠른 반복 과 혁신을 촉진했습니다. 기존의 기계 설계를 살펴보면 매우 복잡했습니다. 세대를 뛰어넘으면서 기계 부품의 80%를 제거했습니다. 기계 부품의 수를 줄이면 실패할 가능성이 줄어듭니다.

이것은 신속한 대응이었습니다. 기술이 우리 편이었습니다. 이것은 새로운 관점에 집중하는 훌륭한 사례이기도 합니다. 무한 속도 제어에서 통합 서보 컨트롤러 및 모터에 이르기까지 복잡성을 단순화하여 유연성과 속도를 실현했습니다.

노후화된 장비는 팬데믹 이전에 해야 할 일을 잘 수행하고 있었습니다. 아마도 현재의 설정은 지금 하고 있는 일에 적합할 것입니다. 그러나 전환해야 할 경우에 대비하고 있습니까?

유연한 제조는 변화하는 시장 수요를 충족할 수 있는 자유를 제공합니다.


Mike Wagner
Mike Wagner
Rockwell Automation의 글로벌 OEM 비즈니스 매니저
Mike는 Rockwell에서 27년, 자동화 업계에서 30년 이상 근무했습니다. Rockwell에서 Mike는 제품 관리, EMEA 마케팅 관리 및 OEM 세그먼트 관리를 담당했습니다. 그는 PMMI(북미 무역 조직) 이사회 및 글로벌 마케팅 위원회에서 활동했습니다.

Published 2020년 6월 3일

구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 유연한 제조로 Pivot Production