Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

유럽에서 배터리 제조 생태계 구축

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
EV 배터리

배터리는 현대 사회와 미래 지향적인 경제에서 중요한 역할을 하며, 우리의 이동, 전력 조달 및 통신 방식을 크게 변화시키고 있습니다. 글로벌 배터리 산업이 발전함에 따라 유럽은 급성장하는 시장에서 선도적인 플레이어가 될 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

시장 잠재력이 분명히 존재하지만, 유럽은 과거에 가치 사슬의 중요한 부분을 세계 다른 지역에 아웃소싱하면서 이를 최대한 활용하지 못했습니다. 현재 EU 리튬 이온 전지 제조는 전 세계 시장 점유율의 3% 미만을 차지하고 있습니다.

엄청난 성장 기회를 활용하려면 대륙의 기존 제조 운영, 잘 구축된 공급망 및 녹색 혁신 노하우가 제공하는 엄청난 가능성을 탐색해야 합니다.

이러한 성장 잠재력을 육성하는 것은 RECHARGE가 추구하는 여러 목표 중 하나입니다. 첨단 충전식 및 리튬 배터리 기술을 위한 산업 협회로서, 우리는 탈탄소화된 모빌리티 및 에너지 생산으로의 전환을 가속화하고, EU의 2050년 기후 중립 목표와 경제, 기술 및 지속 가능성 문제에 대한 리더십 역할을 지원함으로써 업계를 발전시키고자 합니다.

우리는 정책 및 연구 활동을 통해 원자재 생산에서 수명 종료 관리에 이르기까지 배터리 기술의 장기적인 발전을 위한 강력한 기반을 제공할 수 있는 360도 가치 사슬을 지원합니다.

 

강점 활용

유럽의 미래 산업 리더십을 위한 첫 번째 기반은 이 지역의 사회경제적 역사와 현재의 규범이 어떻게 견고하고 번영하는 생태계 구축의 기반이 되는지에 대한 명확한 이해입니다. 다행히도 유럽은 다양한 강점을 가지고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

강력한 IP

이 부문의 유럽 기업들은 글로벌 차원의 경쟁력을 뒷받침하는 투자와 제품 개발에 중점을 두고 있습니다.

지원 입법 프레임워크

국내 및 대륙 간 현행 규정은 인권, 지속 가능성, CSR 및 안전과 같은 분야에서 업계에 높은 기준을 요구합니다.

다양하고 고도로 숙련된 시장

배터리는 전통적으로 유럽 경제가 강세를 보인 자동차 및 에너지와 같은 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 기존 기술은 배터리 제조의 성장을 지원하는 데 잘 적용되었습니다.

확립된 공급망

유럽 국가 간 기존 무역 관계는 원자재, 부품 생산, 엔드 유저 제품 제조와 같은 분야에서 상대적인 강점을 기반으로 깊이 뿌리내리고 있습니다. 운송 비용과 탄소 배출량이 낮기 때문에 유럽 국가 간 무역에서는 공급망 효율성이 더욱 높습니다.

지속 가능성을 중시하는 미래 지향적인 정부와 소비자

소비자들은 자신의 윤리적이고 지속 가능한 원칙에 부합하는지 확인하기 위해 구매하는 제품의 출처를 알고자 하는 요구가 점점 늘어나고 있습니다.

대륙의 미래를 위한 동력

 

이러한 특성은 성장을 지원하기 위해 현대적 트렌드와 결합된 역사적 유대를 활용한다는 점에서 중요합니다. 향후 몇 년 동안 글로벌 공급망에 중대한 변화가 있을 것으로 예상되는 가운데, 우리는 유럽의 입지를 더욱 강화하고 장기적인 잠재력을 향상시킬 수 있는 구체적인 기회를 파악했습니다. RECHARGE는 다음에 중점을 둡니다:

  • IoT, 모빌리티, 첨단 통신 등 주요 성장 분야에서 혁신을 촉진합니다. 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 유럽이 기술적 관점에서 선도할 수 있도록 연구 개발 활동을 지원하기 위해 자금을 보호하고 지속적으로 증액하는 것이 중요합니다.
  • 글로벌 시장에서 경쟁하기 위한 공정한 경쟁의 장을 조성합니다. 우리는 현재 유럽 제조업체가 경쟁할 수 있는 프레임워크를 제공하는 데 중요하다고 생각하는 개정된 배터리 지침(및 관련 입법 파일)에 대한 제안을 EU 입법자들과 협력하여 작업하고 있습니다. 이 지침에 따라 유럽 이외의 제조업체는 탄소 배출, 수명 종료 관리, 인권, 사회 및 노동권과 같은 분야에서 지역 기업과 동일한 기준을 준수해야 합니다.
  • 지속 가능성과 재활용에 대한 리더십 강화. 천연 자원의 사용을 극대화하기 위해서는 배터리 제품의 전체 라이프사이클을 고려하는 광범위한 관점이 필요합니다. 이러한 발전을 관리함으로써 환경적 및 전략적 공급 관련성을 가진 자재가 산업 주기에 유지되고 일반적으로 이러한 자재를 덜 사용하는 더 높은 성능과 더 효율적인 배터리 생산에 사용될 수 있도록 보장할 수 있습니다. 이러한 효율성 향상을 통해 국내 에너지에 대한 화석 연료 의존도 감소, 운송 감소, 재활용 개선과 같은 요인으로 인해 CO₂ 배출량이 감소함에 따라 배터리의 환경 프로파일을 개선할 수 있습니다.
  • 원재료에서 수명 종료에 이르기까지 윤리적 공급망에 부여되는 중요성의 수준을 입증합니다. 유럽 소비자들은 자신이 구매하는 제품의 출처에 대해 점점 더 의식하고 있으며 생산자에게 더 큰 투명성을 요구하고 있습니다. 기본 재료가 윤리적으로 조달될 뿐만 아니라 배터리 제품의 생산이 건전하다는 것을 입증할 수 있다면 이는 중요한 시장 차별화 요소가 될 것입니다.

 

선도

이러한 기회를 수용함으로써 유럽의 배터리 제조업체는 기존의 지역적 강점을 유지하고 글로벌 차원에서 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 더욱 지속 가능한 미래를 향한 진정한 리더십 역할을 수행할 수 있습니다. 이러한 잠재력을 실현하기 위해서는 공급망 전반에 걸쳐 협력하여 대륙의 깊은 지식과 유망한 혁신 잠재력을 활용하는 것이 필수적입니다.

우리는 Rockwell Automation과 협력하여 이 번성하는 생태계를 구축하고 지원하며, 세상을 더욱 생산적이고 지속 가능한 곳으로 만들겠다는 비전에 기여하기를 기대합니다.

Published 2020년 4월 20일

주제: 자동차 및 타이어

Claude Chanson
Claude Chanson
Corporate General Manager, RECHARGE Batteries
Claude Chanson is General Manager of the Recharge association. He has an engineering degree from Bordeaux Graduate School of Chemistry and Physics and a PhD in electrochemistry from the University of Bordeaux 1. He joined the Saft Group in 1986 initially as an engineer in research and development and as project manager in the telecommunications and e-mobility sectors, before taking the posts of Division Technical Manager and Director for Li-ion technology. He has been with Recharge for eight years, representing the rechargeable battery industry’s interests at European bodies and international transport organisations, such as UNECE and ICAO.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 유럽에서 배터리 제조 생태계 구축