Loading

Rockwell Automation의 직원 리소스 그룹

테이블 위의 노트북을 보며 모두 미소 짓고 있는 다양한 사람 6명.
우리의 문화
  • 정직을 기반으로 구축
  • 직원 리소스 그룹
  • 수상 및 인정

14개의 직원 리소스 그룹(ERG)은 회사의 가치와 비즈니스 목표를 지원하는 데 전념하는 다문화, 다세대 직원의 글로벌 네트워크를 제공합니다. 이 그룹은 20개 이상의 국가에 61개의 지부를 두고 있으며 6000명 이상의 Rockwell 직원을 참여시키고 있습니다. 

Open All
Close All
ADVANCE 젊은 전문가
Rockwell 본사에서 만난 ADVANCE 직원 리소스 그룹 리더들
ADVANCE 젊은 전문가

리더십, 혁신 및 경력 개발을 장려하고 촉진하는 목소리를 가진 활기차고 추진력 있는 젊은 전문가들입니다.

아프리카계 미국인 전문 네트워크
Rockwell 본사에서 만난 아프리카계 미국인 전문 네트워크 직원 리소스 그룹 리더들
아프리카계 미국인 전문 네트워크

다른 문화를 포용하면서 아프리카계 미국인 커뮤니티를 중심으로 전문성 개발, 네트워크 및 커뮤니티 봉사 활동을 제공합니다.

연결된 문화
Rockwell 본사에서 만난 문화 연결 직원 리소스 그룹 리더들
연결된 문화

문화적으로 다양한 현장 직원들이 도전 과제를 가시화하고, 장벽을 최소화하며, 성공 사례를 강조함으로써 번창하고 최선을 다할 수 있도록 역량을 강화하고 단결시킵니다.

신앙 친화적 및 동맹
Faith Friendly and Allies 직원 리소스 그룹 리더들이 Rockwell 본사에서 만남
신앙 친화적 및 동맹

FFA는 직원들이 편안하고, 개방적이며, 진실되고, 신앙을 존중하는 포용적인 직장 문화를 옹호함으로써 모든 Rockwell Automation 직원의 경력과 참여를 개선하고자 합니다.

라틴계 전문가 네트워크
Rockwell 본사에서 Latinx 전문 네트워크 직원 리소스 그룹 리더들이 만남
라틴계 전문가 네트워크

LPN은 Rockwell Automation에서 라틴계 전문가를 유치 , 유지 및 개발하는 데 중점을 둡니다.

군 복무자 및 동맹 그룹
Rockwell 본사에서 군 출신 및 동맹 네트워크 직원 리소스 그룹 리더들이 만남
군 베테랑 및 동맹 그룹

MVAG는 군 경력이 있는 현재 또는 미래의 Rockwell Automation 직원 채용, 전환 및 지원을 돕거나, 직원들이 군 출신 재향군인에 대해 더 많이 배울 수 있는 플랫폼을 제공하기 위해 우리 군 구성원과 동맹국을 활용합니다. 또한, 이들은 재향군인 이니셔티브를 지원하는 주요 커뮤니티 이벤트에 참여합니다.

재향군인을 위한 커리어
학부모 및 보호자
부모 및 보호자 직원 리소스 그룹 리더가 Rockwell 본사에서 만남
학부모 및 보호자

PaCT는 일하는 부모와 보호자가 조직에 가져오는 다양성에 대한 옹호와 초점을 제공하는 동시에, 일하는 부모와 보호자가 가족 생활의 모든 단계에서 전문적으로 성장하고 일과 삶의 균형을 효과적으로 유지할 수 있도록 구조를 제공합니다. 

전문 여성 위원회
Rockwell 본사에서 만난 전문 여성 위원회 직원 리소스 그룹 리더들
전문 여성 위원회

전문 여성 위원회는 Rockwell Automation 여성들이 경력 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

Rockwell Automation 아시아 태평양 직원 리소스 그룹
Rockwell 오토메이션 아시아 태평양 직원 리소스 그룹 리더들이 Rockwell 본사에서 만남
Rockwell Automation 아시아 태평양 직원 리소스 그룹

Rockwell Automation의 다양성, 형평성 및 포용성, 참여를 촉진하고 아시아 태평양 커뮤니티의 직원들이 역량을 발휘할 수 있도록 지원합니다. 

Rockwell Automation의 여성 엔지니어 지원
Rockwell 본사에서 Rockwell Automation의 여성 엔지니어 지원 직원 리소스 그룹 리더들이 만남
Rockwell Automation의 여성 엔지니어 지원

Rockwell Automation 전반에서 STEM 분야의 여성을 지원합니다.

RAWiFi - 현장 여성
Rockwell 본사에서 Rockwell Automation 현장 여성 직원 리소스 그룹 리더들이 만남
RAWiFi - 현장 여성

진정한 커뮤니티와 개발을 통해 여성의 발전과 역량 강화를 촉진합니다. 

ROKABILITY - 장애 내 능력에 집중
Rockwell 본사에서 만난 ROKability 직원 리소스 그룹 리더들
ROKABILITY - 장애 내 능력에 집중

공유 정보, 탁월한 프로그램, 홍보, 교육 및 협업을 통해 Rockwell과 우리 커뮤니티 내 모든 능력의 인식, 성취 및 승리를 촉진하고 기념하며, 양측 모두에서 체계적인 변화를 이끌어내는 것을 목표로 합니다.

RAWiFi - 현장 여성
Rockwell 본사에서 만난 ROK of Ages 직원 자원 그룹 리더들
ROK of Ages

ROK of Ages는 특히 “성공의 기반으로서 사람과 지적 자본을 강조”하는 차별화 창출을 직접 지원합니다. 구성원이 축적한 풍부한 지식은 모든 세대의 직원과 공유할 수 있고, 공유해야 합니다.

ROKOUT LGBTQ+ 및 동맹
Rockwell 본사에서 만난 ROKout LGBTQ+ 직원 리소스 그룹 리더들
ROKOUT LGBTQ+ 및 동맹

ROKout은 LGBTQ+ 전문가들이 진정한 자신으로서 역량을 발휘할 수 있도록 하는 포용적인 직장을 조성합니다. 우리는 회원 가입과 자원봉사를 통해 커뮤니티와 연결하고, Rockwell Automation 내에서 LGBTQ+ 직원의 목소리를 증폭하며, 직원들에게 전문적 및 사회적 자원을 제공하고, LGBTQ+ 이슈와 우려 사항에 대해 타인을 교육하며, 정책, 관행 및 행동과 관련된 조직 변화를 주도함으로써 Rockwell Automation의 다양성, 형평성 및 포용성 문화를 지원하고 촉진합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 우리의 문화
  4. Chevron LeftChevron Left 임직원 리소스 그룹