Rockwell Automation은 포용에 전념합니다
Rockwell Automation은 장애인을 포함한 모든 개인을 위한 포용적이고 접근 가능한 환경을 조성하는 데 전념하고 있습니다. 산업 자동화 업계의 선도 기업으로서 Rockwell Automation은 자사의 제품, 서비스 및 디지털 플랫폼이 모두에게 접근 가능하도록 보장하는 것이 중요하다는 점을 인식하고 있습니다.
팬데믹 기간 동안 약 140만 개의 제조업 일자리가 사라졌습니다. 제조업은 이미 노동력 부족 문제를 겪고 있었으나, 숙련된 노동력 부족으로 인해 2030년까지 210만 개의 일자리가 미충원될 것으로 예측되어 더 큰 부족 현상이 예상됩니다. 또한 최근 추정에 따르면 장애인은 미국 인구의 최소 26%를 차지합니다. 이러한 추세에 따라 장애인에게 적합한 작업 환경을 조성하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
Rockwell Automation의 접근성에 대한 약속은 혁신, 진실성, 사회적 책임이라는 핵심 가치에 뿌리를 두고 있습니다. 회사는 고객, 직원, 파트너 및 더 넓은 커뮤니티를 포함한 모든 이해관계자에게 다양성과 평등한 기회를 촉진하는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있습니다.