検索
PointMax I/Oモジュールの詳細
アダプタの構成
EtherNet/IPアダプタを取付けてIPアドレスを設定したら、アダプタをコントローラプロジェクトに追加する必要があります。 モジュールの速度および二重性構成可能パラメータを設定するには、プロジェクトがオンラインである必要があります。
重要:
バージョン36以降のStudio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用する必要があります。
5034-AENTRおよび5034-AENTRXTの詳細
アダプタをプロジェクトに追加
イーサネットポート設定を構成
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal