アダプタをプロジェクトに追加

  1. プロジェクトがオンラインになっていることを確認します。
  2. ネットワークポートを右クリックして、New Moduleを選択します。
  3. Select Module Typeダイアログで、以下の作業を行ないます。
    1. 検索フィールドに、アダプタのカタログ番号を入力します。
      この例では、5034-AENTRアダプタを使用しています。
    2. 検索結果からアダプタを選択します。
      モジュールによっては、Select Major Revisionダイアログが表示される場合があります。 このダイアログが表示された場合は、モジュールのメジャーリビジョンを選択し、OKを選択します。
    3. Createを選択します。
  4. Device definitionダイアログで、以下の作業を行ないます。
    1. アダプタの名前を入力します。
    2. Ethernet AddressフィールドにIPアドレスを入力します。
    3. アダプタの適切なファームウェアリビジョンを設定します。 Revisionの下の左右にあるドロップダウンを使用します。
      オプション
      説明
      Major revision (左のドロップダウンメニュー)
      このフィールドには、選択したシリーズに適用できるメジャーリビジョンのみが表示されます。 オンライン中には、モジュールがオンライン中のメジャーリビジョンの変更をサポートしていない限り、このフィールドは淡色表示されます。
      Minor revision (右のフィールド)
      モジュールのマイナーリビジョンを設定します。 有効な範囲は、1~255です。 このフィールドは、オフラインの間、プログラム、リモートプログラム、およびリモート・ラン・モードのときに有効になります。 ランモードであるか、またはElectronic KeyingがDisable Keyingに設定されているときに、このフィールドは淡色表示されます。
    4. 適切なElectronic Keying設定を選択します。
      項目
      説明
      Vendor
      デバイスの製造メーカ
      Device Type
      製品の一般的なタイプ(例:デジタルI/Oモジュール)
      Product Code
      製品の特定のタイプ。 Product Codeはカタログ番号にマップされる。
      Major Revision
      デバイスの機能を表す番号
      Minor Revision
      デバイスの動作変更を表した番号
    5. Connection typeドロップダウンリストからコネクションタイプを選択します。
      接続オプション
      説明
      None
      コントローラ(発信者)からアダプタへの直接コネクションなし。
      Status
      デバイスステータスを報告する。
    6. Network modeドロップダウンリストからネットワークモードを選択します。
      ネットワーク・モード・オプション
      説明
      Device Level Ring (DLR)
      冗長パスを提供する。
      Parallel Redundancy Protocol (PRP)
      パスごとに物理レベルでデータを複製する。
    7. Chassis sizeにアダプタを含むモジュールの数を設定します。 例えば、32個のI/Oモジュールが取付けられた1台のアダプタのシャーシサイズは、33です。
    8. OKを選択します。 ConnectionをStatusに設定する場合は、Apply changesダイアログでYesを選択します。
  5. New Moduleダイアログで、ConfigurationカテゴリからConnectionを選択し、以下の作業を行ないます。
    1. Requested Packet Interval (RPI:要求パケット間隔)を設定します。 許容範囲は25.0~750.0ミリ秒で、デフォルト値は200.0ミリ秒です。 このコネクションはステータスデータ専用で、I/Oでは使用されません。
    2. Connection over EtherNet/IPで、ドロップダウンリストからUnicastまたはMulticastを選択します。
      非冗長コントローラでは、ターゲットデバイスがユニキャストをサポートしているときのデフォルト値はUnicastです。 サポートしていないときのデフォルト値はMulticastです。 冗長コントローラでは、ターゲットデバイスがマルチキャストをサポートしているときのデフォルト値はMulticastです。サポートしていないときのデフォルト値はUnicastです。
    3. OKを選択します。
  6. プロジェクトを保存します。
  7. プロジェクトにコントローラへの通信パスが存在しない場合は、Browseを選択してパスを作成します。
  8. Who Activeダイアログで必要なパスを選択してSet Project Pathを選択し、ダイアログを閉じます。
  9. コントローラ・モード・スイッチがPROGモード位置にあることを確認します。
  10. Controller Statusアイコンを右クリックし、Go Onlineを選択します。
  11. Connected To Go Onlineダイアログで、Downloadを選択します。
  12. プロジェクトのダウンロードを承諾します。
    プロジェクトがコントローラにダウンロードされます。 ダウンロードが完了すると、Connected To Go Onlineダイアログが閉じます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal