イーサネットポート設定を構成

FactoryTalk Linxソフトウェアを使用してイーサネットポートの速度および二重性の構成をまだ行なっていない場合は、以下の作業を行ないます。
  1. コントローラ・モード・スイッチをREM位置に移動します。
  2. Studio 5000 Logix Designerアプリケーションプロジェクトをランモードに切換えます。
    コントローラのモードをリモートランに変更するプロンプトが表示されたら、Yesをクリックします。
  3. アダプタを右クリックし、Propertiesを選択します。
  4. Device Informationビューから、Port Configurationを選択します。
    希望するタスク
    操作
    ポート速度と二重性の設定をモジュールによって自動設定する。
    Auto-Negotiateチェックボックスを選択されたままにします。
    ポート速度と二重性の設定を手動で設定する。
    以下の手順を行なってください。
    1. Auto-Negotiateチェックボックスをオフにする。
    2. SpeedカテゴリのSelected列で、ドロップダウンリストからポート速度を選択する。
    3. DuplexカテゴリのSelected列で、ドロップダウンリストからFullを選択し、ポートを全二重モードに設定する。
  5. Module PropertiesビューでInternet Protocolを選択します。
    必要に応じて、以下に示すInternet Protocolプロパティを設定できます。
    • ドメイン名
    • ホスト名
    • ゲートウェイアドレス
    • プライマリDNSサーバアドレス
    • セカンダリDNSサーバアドレス
  6. Module PropertiesダイアログボックスでOKを選択します。
    重要:
    このページでIPアドレスの変更を試みると、次の警告が表示されます。
  7. プロジェクトを保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal