Input Eventsビュー

Input Eventsビューには、すべての入力イベントの構成値の概要が表示されます。特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューは、Device DefinitionでData with Eventsコネクションタイプが選択されている場合にのみ使用できます。 デバイスの定義を参照してください。
重要:
Input Eventsビューでイベントを構成することはできません。 このビューに表示されるパラメータは読取り専用です。
イベントを構成するにはイベント出力タグを使用する必要があります。 詳細は、イベント出力タグの定義を参照してください。
Input Eventsビューの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal