Input Eventxxビュー
Input Eventxxビュー(xxはイベント定義のインデックスを表す)には、そのイベントで使用可能な構成オプションが表示されます。 このビューからパラメータを構成することはできません。構成タグを使用する必要があります。
このビューでは、以下の作業を確認できます。
- 入力イベントが有効であるかどうか。
- 入力イベントがラッチされているかどうか。
- 入力イベントの独立ポイントトリガが有効であるかどうか。
- 入力イベントのトリガ条件をチェックする。
- 入力イベントの参加者とその状態遷移動作をチェックする。
Input Eventxxビューの例

イベント定義
イベント出力タグを使用して構成できるイベント定義パラメータについては、イベント出力タグの定義を参照してください。
ご質問やご意見