Visual Studio で NetLogic をリモートでデバッグする

Visual Studio®
を使用すると、Windows システム上のランタイム NetLogic をリモートでデバッグできます。
ヒント: セキュリティ上の理由から、HMI ではリモート デバッグは実行できません。リモート デバッグの詳細については、「リモート デバッグ - Visual Studio (Windows) |Microsoft Learn」を参照してください。
前提条件
  • 開発用コンピュータで、
    Visual Studio
    をダウンロードし、デフォルトのコードエディターとして設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  • ターゲットコンピュータと開発コンピュータが同じネットワークに接続されていることを確認します。
  1. ランタイム NetLogic をリモートでデバッグするには
  2. リモートの Windows コンピューターを
    FactoryTalk Optix Studio
    でターゲットとして構成します。「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
  3. デバッグ プロセスを停止し、コードを編集して、手順を繰り返します。
    ヒント: リモート デバッグ プロセスを停止するには、リモート デバッガー デスクトップ アプリケーションを閉じるか、
    Visual Studio
    でデバッグを停止します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal