リモート コンピューターでデバッグを開始する

ランタイム アプリケーションをリモートマシンにデプロイし、開発マシンでデバッグ プロセスを開始します。
  1. リモート コンピューターでデバッグを開始するには
  2. メイン ツールバーから
    [.NET ソリューションを開く]
    を選択します。
    デフォルトの外部コード エディターが開きます。
    ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとして
    Visual Studio®
    2022 または
    Visual Studio Code
    を使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
  3. FactoryTalk Optix Studio
    から、
    FTOptixApplication
    をターゲット デバイスにデプロイします。
    詳細については、「FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする」を参照してください。
  4. Visual Studio
    で、デバッグ プロセスを構成して開始します。
    次の設定で処理にアタッチします:
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal