バージョン制御

加えた変更をコミットして、プロジェクトのバージョンを作成します。デフォルトで、すべてのプロジェクトにバージョン制御があります。
バージョン制御では、次の 2 タイプのリポジトリが使用されます。
  • ローカル リポジトリ
    。プロジェクトへの変更をコミットするローカル コンピューター上のリポジトリ。リポジトリは、プロジェクトのコンテンツをバックアップします。
  • リモート リポジトリ
    。システムがローカル バージョン制御のみを使用していて、マルチユーザー コラボレーションまたはプロジェクトをリモートでバージョン制御できるようにする場合は、リモート リポジトリを構成します。リモート リポジトリはプロジェクトの外部にあります。
    サポートされているバージョン制御プロバイダー
    プロバイダー
    クラウド
    オンプレミス
    Azure® DevOps
    Yes
    Bitbucket
    Yes
    GitHub®
    Yes
    GitLab®
    Yes
    Yes
サポートされているローカルまたはリモートのリポジトリでバージョン管理されていないプロジェクトを開くことはできますが、それらのプロジェクトをバージョン管理することはできません。バージョン制御プロバイダーがサポートしている CLI および GUI ツールを使用して、外部でプロジェクトをバージョン制御できます。
ローカルまたはリモートのリポジトリを使用して、以前のバージョンを復元し、実装したくない変更を破棄します。リモート リポジトリから、他のユーザーが加えた変更を表示して受け入れたり、別のユーザーがプッシュした変更をプルして、変更をプッシュする前にプルプレビュー エディターで変更を表示および実装したりできます。
FactoryTalk Optix Studio
はステータス バーに更新された同期メッセージが表示され、次を示します。
  • 使用可能なリモート リポジトリがありません。
  • プルできるリモートでの変更があります。
  • プッシュするローカルの変更があります。
  • プッシュおよびプルできるローカル変更およびリモート変更があります。
  • プロジェクトが同期されました。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal