既存のプロジェクトにバージョン制御を追加する
アクティブなバージョン制御がない既存のプロジェクト、またはサポートされているバージョン制御プロバイダーを使用するリモート リポジトリにバージョン制御を追加します。バージョン制御されていないプロジェクトには、変更のコミット、プッシュ、プル、またはバージョン履歴のアイコンは表示されません。バージョン制御プロバイダーが提供するツールを使用して、外部でプロジェクトをバージョン制御できます。
前提条件
- プロジェクトと同じ名前のリモート リポジトリを作成します。注: プロジェクトに、そのプロジェクトで作成されたローカル リポジトリがあるが、関連するリモート リポジトリがない場合は、変更をプルまたはプッシュしてバージョン制御を追加します。「他のユーザーがリモート リポジトリから行った変更をプルする」または「リモート リポジトリに変更をプッシュする」を参照してください。
- 既存のプロジェクトにバージョン制御を追加するには
- プロジェクトを開いた状態で、メイン ツールバーで、次のドロップダウン矢印を選択し、[保存][名前を付けて保存]を選択します。
- [プロジェクトに名前を付けて保存]で次を入力:
- [名前]。プロジェクトの名前。リモート リポジトリと同じ名前を使用します。
- [場所]。プロジェクトが格納されるフォルダー。
- [バージョン制御の使用]。プロジェクトにバージョン制御を追加する場合に選択します。ヒント:プロジェクトにすでにバージョン制御があり、[バージョン制御の使用]が選択されている場合、FactoryTalk Optixは以前のコミット履歴なしで新規ローカル リポジトリを作成します。
ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。名前に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみです。 - [OK]を選択します。
バージョン プロジェクト
ご質問やご意見