ローカル プロジェクトを作成する

バージョン制御を使用してローカル プロジェクトを作成し、ローカル プロジェクトとローカル リポジトリをコンピューター上に作成します。ローカル リポジトリにより、プロジェクトへの変更をコミットでき、プロジェクトの以前のバージョンを表示および復元するためのバージョン制御が提供されます。
  1. 開いている
    FactoryTalk Optix
    プロジェクトがある場合は、
    [プロジェクト]
    を選択して、
    [プロジェクトを閉じる]
    を選択します。
  2. [閉じる]
    を選択するか、保存する変更がある場合は、
    [保存して閉じる]
    を選択します。
  3. [スタート] ページで、
    [新規]
    を選択します。
  4. プロジェクトのタイプを選択します。
  5. [名前]
    に、プロジェクトの名前を入力します。
    ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。プロジェクト名とリポジトリ名に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、アンダースコアのみです。
  6. [場所]
    に、プロジェクトへのパスを入力します。
  7. [バージョン制御の使用]
    を選択します。
    ヒント: ローカル プロジェクトでバージョン制御が有効になっていて、プロジェクトをリモート リポジトリにバックアップする場合は、ローカルの変更をプッシュして、ローカル プロジェクトをリモート リポジトリと関連付けます。
  8. [作成]
    を選択します。
バージョン制御が新規プロジェクトに追加されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal