Web ブラウザを構成する
ランタイムに Web コンテンツを表示する Web ブラウザ オブジェクトを追加します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]の[URL]に、ランタイムに表示する Web サイトのアドレスを入力します。ヒント: 入力するアドレスは、プロトコルで始まる必要があります。例:https://rockwellautomation.com
- (オプション)[シークレットモード]で、次のいずれかを選択します。
- [真]。Web ブラウザはシークレットモードで実行され、キャッシュを格納しません。
- [偽]。Web ブラウザはシークレットモードでは実行されず、キャッシュを格納します。このモードは、ネイティブのプレゼンテーションエンジンにのみ適用され、Web プレゼンテーションエンジンには適用されません。
ヒント: デフォルトでは、Web ブラウザ オブジェクトはシークレットモードで実行されます。シークレットモードを無効化して、プログレッシブ Web アプリ (PWA) をプロジェクトに組み込むと、インターネットにアクセスせずに PWA を使用できます。シークレットモードの無効化は、ネイティブのプレゼンテーションエンジンでのみ機能します。 - (オプション)[カスタム ヘッダー]では、API 呼び出しで追加情報を送信するためのヘッダーを入力します。各ヘッダーは、次の形式に従う必要があります。。ヘッダーは複数行に分けて入力します。header_property:header_proprty_valueheader_a:value_a header_b:value_b
Web ブラウザ
Web
ブラウザ
ご質問やご意見