アドレスバーを追加する

[Web ブラウザ]
オブジェクトのアドレス バーを追加します。
ヒント: 入力するアドレスは、プロトコルで始まる必要があります。例:
https://rockwellautomation.com
  1. アドレス バーを追加するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、
    [Web ブラウザ]
    オブジェクトを作成します。
  3. [編集可能ラベル]
    オブジェクトを作成します。
  4. 文字列データタイプの変数を作成します。
    詳細については、「変数」を参照してください。
  5. (オプション) 変数値として Web アドレスを入力して、開始ページを決定します。
    たとえば、
    https://www.rockwellautomation.com
    と入力します
  6. [編集可能ラベル]
    オブジェクトの
    [テキスト]
    プロパティと変数の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  7. [Web ブラウザ]
    オブジェクトの
    [URL]
    プロパティと
    [編集可能ラベル]
    [テキスト]
    プロパティの間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal