Web ブラウザ

このオブジェクトを使用して、ランタイムに埋め込み Web ブラウザを表示します。Web ブラウザエレメントは、任意のコンテナに追加して、Web コンテンツを表示できます。
ヒント:
セキュリティ上の理由により、Web プレゼンテーションエンジンを使用して Web ブラウザオブジェクト内の自己署名 SSL 証明書を持つ Web サイトを表示するには、まず同じブラウザの別のタブで Web サイトを開き、そのタブで証明書を承認する必要があります。次に、[WebUI] タブに移動してページを再読み込みし、自己署名 SSL Web サイトを表示します。埋め込みを許可するコンテンツセキュリティポリシーを持つ Web サイトのみが、WebUI セッションの Web ブラウザ内で開くことができます。  「証明書エラー」を参照してください。

ユース ケース

ウェブ サーバーによって公開される HTML コンテンツを表示します。
ヒント: Web ブラウザは、
ランタイムに MP4 形式のビデオのみを表示することもできます。

ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal