ダイレクト ドライブ接続

プロジェクトで直接ドライブ接続機能を使用して、PowerFlex ドライブを有効化します。
直接ドライブ接続により、次のことが可能になります。
  • 事前定義されたドライブのプロファイルに基づいて、PowerFlex の情報モデルを作成
  • クライアントを作成し、PowerFlex ドライブからデータを読み取ります。次の 4 タイプの PowerFlex ドライブがサポートされています。PF755、PF755TM、PF6000T、PF7000
ヒント:
直接ドライブ接続は、Windows® オペレーティングシステムでのみサポートされています。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal