ダイレクト ドライブ接続をセットアップする
- プロジェクトを作成するか開きます。
- ツールバーからを選択し、[テンプレートライブラリ][スクリプト ライブラリ]から[直接ドライブ接続]スクリプトを選択します。
- [直接ドライブ接続]スクリプトをプロジェクト構造の[NetLogic]フォルダーにドラッグします。NetLogicフォルダーは、次のオブジェクトで更新されます。
- NetLogic[フォルダー]
- UpdateRateEnum[データタイプ]
- DriverTypeEnum[データタイプ]
- DirectDriveConnectivity[フォルダー]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[NetLogic スクリプト]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[NetLogic スクリプト]
- 製品の互換性とダウンロード センター (PCDC) に移動し、[製品別にダウンロード]を選択します。
- 検索フィールドに、Optixを入力
- [FactoryTalk Optix]を選択し、[ダウンロード]を選択します。
- [ファイルの選択]チェックボックスをオンにします。
- パッケージDirect_Drive_Connectivity_v1.00.00.zipをダウンロードし、ローカルドライブに解凍します。
- config.xmlを開き、必要な設定を変更します。
- FactoryTalk Optix Studio の場所のパスを指定します。
- FactoryTalk Optix Studio のインストールパスを指定します。
例:
場所:<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studioは FactoryTalk Optix Studio の場所のパスです。C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProjectは FactoryTalk Optix Studio のインストールパスです。 - PowerShell でinstall.batスクリプトファイルを実行します。ヒント: スクリプトを有効化するにはWindows®PowerShell 実行ポリシーの調整が必要な場合があります。NuGet パッケージはconfig.xmlファイルで定義されているプロジェクトに挿入されます。
ダイレクト ドライブ
直接ドライブ接続
ご質問やご意見