プロジェクトでの PowerFlex タグを有効化する
- プロジェクトビューで[DriveConnectionDesignTimeNetLogic]を選択し、[プロパティ] で次の PowerFlex パラメータを設定します。
- 更新レート
- IPAddress
- PFType
- PowerFlex モデルを作成するには、[DriveConnectionDesignTimeNetLogic]を右クリックし、[GetPowerFlexModel ]メソッドを実行します。このモデルは、PowerFlex タイプ、IP アドレス、および更新レートを含む新しいディレクトリで使用できます。たとえば、PF755TM_10.76.38.210_10sec。
- 別の PowerFlex ドライブを追加するには、手順 1 と 2 を繰り返します。
PowerFlex
ご質問やご意見