ユーザー

ユーザーは
[プロジェクトビュー]
にオブジェクトとして表示されます。ユーザーに権限とロールを割り当てて、ランタイムにアプリケーションでユーザーに表示されるコンテンツとインターフェイスを決定します。
各プロジェクトには、アプリケーション セッションを認証するデフォルトの匿名ユーザーがいます。ランタイムのセッション ユーザーは、アプリケーションにログオンしているユーザーです。表示されるコンテンツと UI は、ユーザーのグループまたは特定のロールを持つユーザーに設定された可視性によって異なります。「ランタイムのコンテンツのセキュリティを構成する」を参照してください。
ヒント: ローカル ユーザーとドメイン ユーザーにログオンを許可するには、「認証」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal