ユーザーを削除する

ユーザーを削除して、そのユーザーをプロジェクトのユーザーにしないようにします。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からユーザーを削除します。
  1. メイン ツールバーで
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択して、次に
    [ユーザーとグループの管理]
    を選択します。
  2. ダッシュボード ページの
    [ユーザー]
    で、削除するユーザーを選択します。
  3. [削除]
    を選択します。
    ヒント:
    [ユーザーとグループの管理]
    または
    [プロジェクトビュー]
    から削除するユーザーを右クリックし、
    [削除]
    を選択することもできます。
ユーザーは、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
から削除されます。ユーザーがグループに割り当てられていた場合、そのユーザーはグループのメンバーとして表示されなくなります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal