グループまたはロールにユーザーを割り当てる

ダッシュボード ページからユーザーとグループを管理して、ユーザーをグループとロールに順番に割り当て、権限と特権の階層を作成します。
ユーザー、グループ、およびロールを作成し、ユーザーをグループとロールに割り当てます。
  1. メイン ツールバーで、
    [ダッシュボードページを開く]
    を選択し、
    [ユーザーとグループの管理]
    を選択します。
  2. ダッシュボード ページで、次のいずれかを行います。
    • [ユーザー]
      の下で、ユーザーにグループをドラッグするか、
      [グループ]
      の下の
      [ロール]
      にグループをドラッグします。また、グループまたはロールをユーザーにドラッグすることもできます。
      [Shift]
      キーまたは
      [Ctrl]
      キーを押しながら、連続する選択または複数の選択を選択してドラッグします。
    • 1 人以上のユーザーを選択し、
      [グループまたはロールに割り当てる]
      を選択し、グループとロールを選択して、
      [適用]
      を選択します。
    ヒント: Group assigned は、すでにユーザーに割り当てられているグループまたはロールの横に表示されます。
    [プロジェクトビュー]
    からユーザーをグループまたはロールに割り当てるには、
    [プロジェクトビュー]
    でユーザーをグループまたはロールにドラッグします。
ダッシュボード ページで、グループの下にユーザーが表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal