アラーム イベントのタイムゾーン
ランタイムに、
[アラームグリッド]
および [アラームログ グリッド]
オブジェクトの [データグリッド]
オブジェクトには、[タイムスタンプスタンプ]
列にイベントのローカル時間が表示されます。オブジェクト | タイムスタンプ |
---|---|
アラームグリッド | [時間] プロパティにダイナミックリンクを設定します。 |
アラーム履歴グリッド | ノードポインターで [時間] プロパティにダイナミックリンクを設定します。 |
リモート セッションをサポートするプロジェクトでは、ローカル時間設定が異なるデバイスのウィジェットに異なるタイムゾーンを表示できます。ウィジェットのタイムスタンプは、イベントが異なるタイムゾーンで発生した場合でも、デバイスのローカルタイムゾーンで表示されます。
[アラームグリッド]
または [アラーム履歴グリッド]
の [タイムスタンプ]
列で、プロパティ {Item}Time
と {Session}TimeZoneOffset
の合計を使用して[式エバリュエーター]
タイプのコンバータを設定します。「リモートのローカル タイムゾーンでアラームを表示する」を参照してください。ご質問やご意見