リモートのローカル タイムゾーンでアラームを表示する
ローカル タイムゾーンでアラームを表示して、アラーム イベントをリモートで表示します。
- を選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で、[アラームグリッド]または[アラーム履歴グリッド]オブジェクトを[Widgets]から[UI]フォルダーのノードにドラッグします。
- [プロジェクトビュー]で [アラーム] オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]で[Timestamp]を展開します。
- [テキスト]で、現在の値をリセットし、を選択します。[ダイナミックリンクの変更]
- ウィンドウの下部で、[詳細...]を選択します。
- 高度なダイナミックリンクエディターで、[挿入]を選択し、[式エバリュエーター]を選択します。
- [式]に、{0} + {1}と入力します。
- [{0} DynamicLink]ペインで、を選択し、 を選択します。[ダイナミックリンクの変更]
- [{1} DynamicLink]でを選択し、 を選択します。[ダイナミックリンクの変更]
- [選択]を選択します。
ご質問やご意見