データロガーを編集する
既存のデータロガーを編集します。
前提条件
いずれか:
- データロガーを編集するには
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで[データロガーの構成]を選択します。
- 編集するデータロガーを選択します。
- 必要に応じて、ロガーの[名前]とプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- ロガーのデータベースがない場合は、データベースを作成します。ヒント: また、既存のデータベースを右クリックして[複製]を選択することもできます。データベースの複製は、既存のデータベースに基づいてデータベースを作成する場合に便利です。
- [新規データベース]を選択して以下を完了します。
- [名前]。データベースの名前。
- [タイプ]。[埋め込み]または[ODBC 接続]のいずれか。
- [次へ]を選択します。
- データベース プロパティを設定します。
- [次へ]を選択します。
- ロガーデータを格納するデータベースを選択し、[次へ]を選択します。
- ログに記録する変数を選択し、[次へ]を選択します。ヒント: 変数は、検索フィールドを使用して検索できます。
- [終了]を選択します。
ご質問やご意見