データロガーを追加する
データベースに変数値のログを行うようにデータロガーを構成します。
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで[データロガーの構成]を選択します。
- [新規データロガー]を選択します。
- (オプション)[名前]に、データロガーの名前を入力します。
- [サンプリングモード]で、次のいずれかを選択します。
- [なし]。ログメソッドを呼び出して変数をサンプリングします。
- モニター対象のすべての変数を[定期的]にサンプリングします。[サンプル周期]は、1 回のサンプリングと次のサンプリングの間隔を時間単位 (ミリ秒単位) で設定します。
- [値の変更]では、前回のサンプリングから変更された値を持つすべてのモニター対象変数をサンプリングし、[ポーリング時間]では、1 回のサンプリングと次のサンプリングの間隔を時間単位 (ミリ秒単位) で設定します。
ヒント:サンプリング時間を値の変更に構成しポーリング時間を構成したデータロガーを使用すると、タグは指定されたレートでモニターされます。2 つの測定値の間で値の変更があった場合、新しい記録がデータベースに追加されます。データロガーによってポーリングされたタグの 1 つが、ユーザーインターフェイスなどの他のコントロールでも使用されている場合、ポーリング時間は[PresentationEngine] の [動的変数ポーリング時間] プロパティに依存し、複数のポーリング時間がある場合は、最も速いポーリング時間が使用されます。 - [次へ]を選択します。「[データロガー]」というメッセージが表示されます。nameは正常に作成されました
- [次へ]を選択します。
- ロガーのデータベースがない場合は、データベースを作成します。ヒント: また、既存のデータベースを右クリックして[複製]を選択することもできます。データベースの複製は、既存のデータベースに基づいてデータベースを作成する場合に便利です。
- [新規データベース]を選択して以下を完了します。
- [名前]。データベースの名前。
- [タイプ]。[埋め込み]または[ODBC 接続]のいずれか。
- [次へ]を選択します。
- データベース プロパティを設定します。
- [次へ]を選択します。
- ロガーデータを格納するデータベースを選択し、[次へ]を選択します。
- ログに記録する変数を選択し、[次へ]を選択します。ヒント: 変数は、検索フィールドを使用して検索できます。
- [終了]を選択します。
データロガー
ご質問やご意見