グラフィックオブジェクトを管理する

グラフィックオブジェクトタイプとインスタンスを作成、編集、移動、削除します。

オブジェクトタイプとオブジェクトインスタンス

デフォルトの
[UI]
フォルダーまたは
[UI]
フォルダーのサブフォルダーに作成したオブジェクトは、自動的にタイプとして構成されます。「グラフィックオブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
ヒント: タイプは、
[UI]
フォルダーの
[タイプビュー]
で使用できます。
グラフィックオブジェクトを
FactoryTalk Optix アプリケーション
に追加するには、オブジェクトタイプからオブジェクトインスタンスを作成します。「タイプからのグラフィックオブジェクトを作成する」を参照してください。

オブジェクトのインタラクティビティ

グラフィックオブジェクトのプロパティを編集することで、オブジェクトを移動可能にしたり、オブジェクトをアニメーションにすることができます。詳細については、次を参照してください。

オブジェクトの保護

[プロジェクトビュー]
では、グラフィックオブジェクトをロックして、他の
FactoryTalk Optix Studio
ユーザーがデザイン時に子オブジェクトを編集できないようにします。セキュリティの追加レイヤとして、オブジェクトのロック解除に必要なパスワードを設定できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal