グラフィックオブジェクトを移動可能にする

コンテナまたは描画オブジェクトを移動可能にして、ユーザーがランタイムにオブジェクトをドラッグできるようにします。
ヒント: 移動可能なダイアログボックスやその他のフローティング インターフェイス要素を作成できます。
  1. [プロジェクトビュー]
    でオブジェクトを選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [移動するエレメント]
    を設定します:
    • [なし]
      。ランタイムにオブジェクトをドラッグしても、オブジェクトは移動しません。
    • [自己]
      。ランタイムにオブジェクトをドラッグすると、オブジェクトが移動します。
    • <AncestorObject>
      .祖先と子孫のオブジェクトは、ランタイムに移動可能なオブジェクトをドラッグすると移動します。
次のシナリオについて考えてみます:
  • 青色の長方形オブジェクトは、オレンジ色の長方形オブジェクトの子です。
  • 青色の長方形の
    [移動するエレメント]
    は、オレンジ色の長方形に設定されます。
  • ランタイムに青色の長方形をドラッグすると、青色の長方形とオレンジ色の長方形の両方が移動します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal