グラフィックオブジェクトをアニメーション化する
オブジェクトをアニメーション化するには、数値、連続、平行アニメーション プロパティを追加して構成します。
- [プロジェクトビュー]で、アニメーション化するオブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の上部で、を選択し、次のいずれかを選択します。
- [数字アニメーション]。特定の時間内に値を別の値に変更すると、オブジェクトをアニメーション化できます。
- [連続アニメーション]。連続モードでは、簡単な移行でオブジェクトをアニメーション化できます。
- [平行アニメーション]。並列モードでは、簡単な移行でオブジェクトをアニメーション化できます。
ヒント: また、アニメーションをサポートするプロパティを右クリックして、を選択することもできます。 - アニメーションのプロパティを構成します。「アニメーションのプロパティ」を参照してください。
アニメーション
ご質問やご意見