PRP ネットワークのステータスを表示する
並列冗長プロトコル (Parallel Redundancy Protocol, PRP) は動作するために 2 つの別個の物理ネットワークを必要とします。これらのネットワークは LAN A および LAN B と呼ばれます。
Stratix 5400 および 5410 スイッチには、PRP チャネル グループ用の指定ポートがあります。PRP チャネル グループは、2 つのギガビット イーサネットの物理ポートを単一のリンクに集約する論理インターフェイスです。チャネル グループでは、番号の小さいギガビット イーサネット メンバ ポートが LAN A に接続するプライマリ ポートです。番号の大きいポートは、LAN B に接続するセカンダリ ポートです。
[並列冗長プロトコル]
ビューと [チャネル グループ X]
ビューを使用して、PRP メンバー ポートを表示し、PRP ネットワーク上の各 LAN の状態ステータスをモニターします。
ヒント:
PRP チャネル グループと診断情報は、アプリケーションがオンラインで、[リンク冗長エンティティ] が有効な場合にのみ使用できます。
並列冗長プロトコル ネットワークのステータスを表示する方法
- デバイスのタブで、[並列冗長プロトコル]を選択して Stratix スイッチのメンバー ポートのステータスを表示します。ヒント:Stratix 5400 では[チャネル グループ 1]の設定のみを使用できます。Stratix 5410 では、[チャネル グループ 1]と[チャネル グループ 2]の両方の設定を使用できます。
- 表示ナビゲーションで、[並列冗長プロトコル]を展開し、[チャネル グループ 1]を選択して、チャネル 1 グループ内の LAN の統計情報を表示します。ヒント:Stratix 5410 スイッチの場合、[チャネル グループ 2]を選択して、 チャネル 2 グループ内の LAN の統計情報を表示します。
ご質問やご意見