アップリンク ポートの有効化
[冗長ゲートウェイ]
ビューを使用して、アップリンク ポートを有効にします。冗長ゲートウェイのアップリンク ポートを有効にする方法
- デバイスのタブで、[デバイス レベル リング]を展開してから、[リング X]を展開します。
- [冗長ゲートウェイ]を選択します。
- [冗長ゲートウェイ]ビューの[有効化]列で、有効化するアップリンク ポートの横のチェックボックスを選択します。
- [設定]を選択して、スイッチに変更を送信します。
ご質問やご意見