[リング X - 冗長ゲートウェイ] ビューのパラメータ
[リング X - 冗長ゲートウェイ]
ビューには、次のようなパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
---|---|
冗長ゲートウェイを有効にする | 冗長ゲートウェイが有効になっていることを示します。パラメータを調整する前に、冗長ゲートウェイを有効にする必要があります。 デフォルト: [無効] 。 |
アドバタイズ間隔 | アドバタイズ メッセージを送信する冗長ゲートウェイの時間間隔 (マイクロ秒単位) を指定します。 利用可能な値: 1,000 ~ 100,000 マイクロ秒。 デフォルト: 2,000 マイクロ秒。 |
アドバタイズタイムアウト | 受信したアドバタイズ メッセージの不在がタイムアウトになるまでにノードが待機する時間を指定します。 利用可能な値: 2,500 ~ 500,000 マイクロ秒。 デフォルト: 5,000 マイクロ秒。 |
優先 | 冗長ゲートウェイの優先順位の値を指定します。複数のゲートウェイを構成し、各ゲートウェイに優先順位値を割り当てることができます。 選択可能な値は以下のとおりです。
|
ラーニング更新フレームの送信を有効にする | ラーニング更新メッセージが有効になっていることを示します。 デフォルト: [有効] 。 |
ゲートウェイ アップリンク ポート | 冗長ゲートウェイで有効になっているアップリンク ポートを示します。 |
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見