DHCP ポートへの IP アドレスの割り当て
[DHCP アドレスの割り当て]
ビューを使用して、特定の IP アドレスを各 DHCP ポートに割り当てます。割り当てる IP アドレスは選択されたポート用に予約済みであり、通常の DHCP の動的割り当てには使用できません。IP アドレスは [DHCP プール]
フィールドに指定されているプールのアドレスである必要があります。前提条件
- デバイスがオンラインです。
DHCP ポートへの IP アドレスを割り当てる方法
- デバイスのタブで、[DHCP アドレスの割り当て]を選択します。
- [DHCP アドレスの割り当て]ビューで、必要に応じて次のパラメータを構成します。
- プール
- IP アドレス
- [設定]を選択して、スイッチに変更を送信します。ヒント:[パスワードの入力]ダイアログボックスにパスワードを入力する必要がある場合があります。
ご質問やご意見