[DHCP アドレスの割り当て] ビューのパラメータ

[DHCP アドレスの割り当て]
ビューには、次のようなパラメータがあります。
ヒント:
[DHCP プール]
ビューでプールのすべての行を削除して、
[更新]
を選択すると、
[プール]
名は空になります。
パラメータ
説明
ポート
構成に使用できるポートが表示されます。Gi1/1、Gi1/2、Fa1/1、Fa1/2 などです。
プール
スイッチで使用可能なインスタンスに対応する DHCP IP アドレス プールからのプール名を指定します。
IP アドレス
スイッチ ポートに割り当てられている IP アドレスを指定します。形式は、ピリオドで区切られた 4 つの数字として表記される 32 ビット数値アドレスです (例: 255.255.255.255)。数字の範囲は 0 ~ 255 (1 ~ 244) です。
割り当てる IP アドレスは選択されたポート用に予約済みであり、通常の DHCP の動的割り当てには使用できません。IP アドレスは
[DHCP プール]
フィールドに指定されているプールのアドレスである必要があります。
更新
デバイスからの最新の値を取得して表示します。
設定
設定をスイッチに送信します。
[パスワードの入力]
ダイアログボックスが表示される場合があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal