計画外のダウンタイムによって、製造メーカは毎年何十億ものコストが生じています。ロックウェル・オートメーションの新しい産業用オートメーションハードウェアは、この結果を改善することを目的としています。
リアルタイムの予測分析、オペレーショナルインテリジェンス、および高性能モータ制御の提供は、稼働率を向上させるための重要な要素です。CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ(MCC)は、新しいPowerFlex 755TS可変周波数ドライブで構成されており、これらのソリューションを提供します。
CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタは、電源とプロセス制御を1つの集中型パッケージで提供します。モータ制御と電源をMCCに統合することで、製造メーカは安全、生産性、および信頼性を向上させることができます。さらに、リモートモニタおよび制御機能により、CENTERLINE MCCは、人員および機器を保護するための強化された安全機能を提供します。
要求の厳しい産業用モータ制御アプリケーション向けに設計された新しいPowerFlex 755TSドライブには、特許取得済みのTotalFORCE®制御が搭載されています。この技術により、リアルタイムの予測分析が可能になります。立上げの自動化、適応制御と高性能モータ制御により、最高のパフォーマンスで稼働し続けることができます。
石油&ガスから食品&飲料メーカまでをサポートする産業用オートメーションソリューションです。
- 稼働時間の向上
- 既存のオペレーションからの生産性の向上
- エネルギーコストとメンテナンスコストの削減
- 安全性の向上
ダウンタイムが1時間当たり数千ドルにもなる産業では、このスマートテクノロジによるリアルタイムデータが安心をもたらし、わずか6カ月でエネルギー節約によるROIを実現することができるのです。
CENTERLINE, PowerFlex, およびTotalFORCEは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業が所有しています。
公開 2022年6月7日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com