FLEX 5000安全I/Oは、プロセスアプリケーションのデバイスモニタと機能安全保護を提供
新しいAllen-BradleyのFLEX 5000アナログ安全I/Oモジュールは、プロセスオペレータがフェイルセーフ要件を満たし、幅広いプロセスアプリケーションにおける関連するダウンタイムリスクを最小限に抑えることができるよう支援します。
ロックウェル・オートメーションのアナログ安全I/Oモジュールは、最大SC 3までの決定論的対応能力を備えた統合安全を提供します。このモジュールは、SIL 3, PLe, カテゴリ4までのTÜV認定を受けています。また、標準FLEX 5000 I/Oモジュールと同じI/Oバンクに取付けることができ、システムコストと複雑さを軽減できます。
FLEX 5000アナログ安全I/Oモジュールは、機能安全保護のために速度または周波数測定、温度、圧力、または流量センサのモニタが必要なプロセスアプリケーションに最適です。想定されるアプリケーションには、緊急シャットダウン、バーナー管理、タービン制御、コンプレッサ制御、石油&ガス補助ボイラー、高圧力保護、照明、換気管理などがあります。
これらの新しいモジュールにより、FLEX 5000製品ファミリーは、幅広いアプリケーションに対応するディスクリートとアナログのフェイルセーフI/Oモジュールの完全なポートフォリオを持つようになりました。ユーザは、運用ニーズを満たすI/Oを選択するだけでよいのです。
FLEX 5000 I/Oは、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションで高度に統合されたHARTを介してさらなるプロセス診断に簡単にアクセスできるため、ダウンタイムを短縮することもできます。フィールド信号の直接終端を可能にすることで、全体的な設置面積を減らすことができます。また、PlantPAx 5.0以降のシステムの命令セットと緊密に統合することで、エンジニアリング時間を短縮することができます。
Allen-Bradley, FLEX 5000, PlantPAx, Rockwell Automation, Studio 5000, およびStudio 5000 Logix Designerは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
公開 2022年1月18日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com