ウィスコンシン州ミルウォーキー — 2026年6月18日— 産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、高度に自動化された環境全体において自律型の製造オペレーションをサポートするように設計された次世代の実行アーキテクチャであるFactoryTalk® ResilientEdge™の提供開始を発表しました。
FactoryTalk Optix™を基盤として構築されたFactoryTalk ResilientEdgeは、Plex製造実行システム(MES)をはじめとするロックウェル・オートメーションの製品ラインナップに統合され、機械、人員、そして生産システムにまたがる1つの実行レイヤをもたらします。このプラットフォームは、エッジにおける予測可能で低遅延な実行を実現すると同時に、分析、人工知能(AI)トレーニング、エンタープライズオーケストレーションを可能にするクラウド機能を提供します。エッジとクラウドを組み合わせることで、接続が途切れてもオペレーションを継続することが可能です。
統合実行モデル
FactoryTalk ResilientEdgeは、プラントモデル、接続性、実行、インテリジェンスを1つのフレームワークに統合することで、高度な製造機能を標準的な運用インフラに変えます。FactoryTalk ResilientEdgeには、共有生産モデル、ネイティブで相互運用可能な接続性、ビジネスロジックが組込まれたリアルタイムのエッジ実行、クラウドスケールの分析、AIなど、さまざまな革新的機能があります。結果として、制御技術(OT)と情報技術(IT)の境界がなくなり、最新の製造オペレーションの導入や発展に伴う複雑さを大幅に軽減する実行システムとなっています。
ロックウェル・オートメーションの製品管理担当バイスプレジデントであるアンソニー・マーフィーは次のように述べています。「製造メーカの95%がAIおよび機械学習の取り組みを進めている中で、FactoryTalk ResilientEdgeは新たなクラスの製造実行を可能にします。製造メーカは、クラウドの経済面および拡張性の利点を維持しつつ、オートメーション、インテリジェンス、自律性をオペレーション全体に拡張することで、迅速に導入し、総所有コストを削減できます。」
AI駆動型の自律性を実現
最新のオートメーションの取り組みには、高度な分析およびAIの取り組みの基盤として、信頼性の高い実行、構造化されたデータフロー、スケーラブルなアーキテクチャが必要です。FactoryTalk ResilientEdgeは、プラントレベルのパフォーマンスを損なうことなく、高度な分析、AI、およびクローズドループ最適化をサポートする、レジリエントな実行レイヤを提供します。
セキュア、相互運用可能、高い拡張性
FactoryTalk ResilientEdgeは、製造メーカが運用のレジリエンスを向上させることで運用を最新化するのに役立ちます。ロックウェル・オートメーションのエコシステム向けに最適化されていますが、異種の生産環境でもオープンかつ相互運用できるようになっています。この新製品のセキュリティ、相互運用性、拡張性は、ロックウェル・オートメーションの柔軟なMESソリューションの証です。
迅速な導入とライフサイクルコストの削減
FactoryTalk ResilientEdgeは、統合の複雑さを軽減しつつ監視を一元化し、モジュール式の拡張性をサポートしています。これにより、ライフサイクルコストを削減するとともに、導入を加速できます。さらに、FactoryTalk ResilientEdgeの各機能は必要に応じて導入できるため、最新化戦略を段階的に進める企業をサポートします。
FactoryTalk ResilientEdgeは、製造メーカによる実行システムの拡張方法を根本的に変える製品であり、現在世界中で提供されています。
FactoryTalk ResilientEdgeの詳細は、こちらをご覧ください。