Loading
Automation Today第67号 | FactoryTalk Warehouse管理

倉庫のスマート化を図る方法

適切な倉庫管理システムはシステム内の障害を明らかにするために役立ち、倉庫業務を合理化して効率と収益性を改善できます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
at67-how-to-make-your-warehouse-smarter-hero

革新的な新製品に対する需要が高まっています。より個人に合わせた製品やサービスが求められているため、多様性が鍵となります。食品飲料のチョイスから季節ごとに進化する衣料品や生活雑貨のトレンドまで、製造メーカは価格競争力を維持しながら自社の施設を経て高品質な新製品を届けることを求められます。

個人に合わせた製品に対する需要の高まりは、短期間で製品を発売したいという要望とあいまって、「単品ロット」とも呼ばれる少量ロット生産トレンドの原動力となっています。消費者が購入する製品は変わり続けることに加え、コロナウイルスの世界的流行がショッピング方法の重要な変化の一因となっています。

ニールセンの最近の調査によると、コロナウイルスが世界的に流行する中、Eコマースは増加傾向にあります。自主隔離を行なう人や在宅勤務者が増える今、オンラインショッピングは53%増加しました。さらに、迅速な配送が要求され、効率的なサプライ・チェーン・プロセスを持つことが製造メーカに求められています。

製造メーカは、原材料から製造、倉庫保管、流通、そして最終的に最終顧客につながるサプライチェーン全体を通して機動的である必要があります。

コネクテッド・サプライ・チェーンは、パフォーマンスと生産性の改善に役立ちます。モノのインターネット(IoT)を介してプロセスをつなげることにより、サプライチェーンの端から端までを連携させることが可能です。機動的なコネクテッド・サプライ・チェーンの実現に向けた第一歩は、製造および物流オペレーションの合理化です。

製造と物流の連携

製品が劇的に多様化する中、無駄のない製造や在庫縮小などのコンセプトはますます重要性を増しています。ジャスト・イン・タイム納品により、仕掛品の材料を大幅に削減でき、工場現場にあるのは生産に現在使用中か間もなく使用される材料だけとなります。この実現には、マテリアルハンドリングをできるだけ効率化して、必要量の必要な在庫を必要なときに各生産ポイントに届ける必要があります。

製造会社が製造および物流オペレーションを合理化するには、物流と生産間でデータと材料の両方の流れを最適化することが極めて重要です。これにはFactoryTalk Warehouseが役立ちます。この製品は、製造実行システム(MES)とシームレスに統合され、ロックウェル・オートメーションのMESソリューションとのプレミア統合を提供します。

FactoryTalk Warehouseは生産在庫の効果的な管理に役立ちます。

FactoryTalk Warehouseでは、入庫処理、保管および作業、出庫処理をはじめとする生産オペレーションのサポートに必要なすべての倉庫業務を制御できます。具体的には以下の業務がサポートされます。

  1. 入庫処理業務: 物品の受領処理、品質検査、仕分けラベル付け、材料と保管条件による場所決めを伴う収納など
  2. 保管および作業業務: 在庫記録、在庫調整(在庫数による調整など)、物流単位とサブロットの再整理、バッチとサブロットのステータス管理、材料と保管条件による輸送指示、低温サプライチェーンの追跡など
  3. 出庫処理業務: 物品出荷処理、場所決めを伴うピッキング、混載、梱包、ウェーブ管理、出荷指示など

MESは生産を管理し、WMSは倉庫の在庫と材料の動きをコントロールするので、ほとんどの製造システムにはMESと倉庫管理システム(WMS)の間に2つのタッチポイントがあります。1つ目は部品などの仕掛かり材料を生産ラインに供給し、2つ目は完成品を出荷に向けて倉庫に移動するラインの最後に位置します。

個人に合わせた製品への需要が高まり、製造メーカのロットサイズが小型化しています。このため、仕掛かり在庫レベルの削減や在庫の可視性強化といった問題を解決するためにMESとWMSの緊密な連携が重要です。1台のシステムがバッチモードでデータまたは要求一式を別のシステムに渡すより、2台を同期させたほうが効率的です。

Main Image

機動性が鍵

変化するお客様の需要に対応して素早く軽やかに行動することが、今日のビジネス環境で競争上の優位性を育む鍵となります。多くの場合、既存のワークフローを変更するか、新製品や新しいオペレーションに対応する新しいワークフローを作成する必要があります。ソリューションがモジュール式でない場合、これは時間のかかる複雑なプロセスになる可能性があります。

FactoryTalk Warehouseは、倉庫ワークフローを簡単に変更または構築するために必要なツールを提供することにより、プロセスを合理化します。ワークフローを変更または構築するときには、標準機能(ウィジェット)のライブラリを使用してワークフローシーケンスを定義することができます。また、この製品はワークフローを効果的かつ効率的に実行するための指示を出してオペレータを支援し、携帯端末に対応するHTML5 Webクライアントも含んでいます。

規格への準拠の簡略化

製造規格への準拠は、業界にとって非常に重要です。お客様の信頼と信用を強化しながら、稼働効率と安全を確保するために役立つからです。規制されている業界かどうかにかかわらず、GMP準拠のシステムの実装はオペレーション実行の制御と記録に役立ちます。

FactoryTalk Warehouseは、電子署名によって重要な各倉庫オペレーションを実行できる担当者を管理し、トランザクションログでオペレーションの実行を記録します。これは、規格へ準拠し、必要に応じてこれを実証するために役立ちます。または、単にオペレーション管理の効果を高めるためにも役立ちます。

倉庫管理の最適化

製造メーカは、製品の生産およびお客様への出荷の迅速化、費用対効果の改善、および品質向上を絶えず迫られています。倉庫プロセスの課題と障害を明らかにすることで、倉庫管理、機能性、および生産性を最適化できます。

最終目標は、物品の受領、特定、仕分け、整理、出荷のための移動が自動化されたコネクテッドテクノロジを採用したスマートな倉庫を確立することです。

FactoryTalk Warehouseは、可視性と在庫ワークフローの改善により材料、仕掛品、モバイル機器を含む生産在庫管理のあらゆる面の改善を支援し、これを可能にします。

倉庫オペレーションのデジタル化に価値を見出す企業が増える中、次の段階の競争上の優位性の実現に役立つスマートな倉庫管理システムの重要性は焦点であり続けるでしょう。

Main Image
トピック: デジタルトランスフォーメーション FactoryTalk Warehouse Management
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
  4. Chevron LeftChevron Left 倉庫のスマート化を図る方法