Loading
ブログ | プロセスソリューション
Recent ActivityRecent Activity

サステナビリティはプロセスオートメーションの原動力

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Renewable energy concept Earth Day or environment protection Hands protect forests that grow on the ground and help save the world.

プロセスオートメーションはどのようにサステナブルな未来を実現するか: 環境、社会、ガバナンスの基盤

プロセスオートメーションの未来は、サステナビリティ(持続可能性)、デジタルトランスフォーメーション、柔軟な生産という3つの主要なトレンドによって形成されています。この3部構成のブログシリーズでは、これらのトレンドをさらに詳しく調べ、それが業界全体にどのような変革をもたらすかについて説明します。

当社の最近のレポートの1つでは、回答者の95%以上が、過去2年間の公式または非公式レベルのサステナビリティまたは環境、社会、ガバナンス(ESG)ポリシーに言及しています。規制はバリューチェーン企業全体に、事業運営におけるサステナビリティとESGに取り組むよう圧力をかけています。それにはスマート・テクノロジ・ソリューションがお役に立てます。

サステナビリティはオートメーションにおけるイノベーションの重要な原動力です。企業は、サステナビリティに取り組むことで、コスト削減とオペレーションの最適化を実現し、同時に新しい顧客を獲得することを経験しています。このブログでは、当社のDCSであるPlantPAxを活用したプロセスソリューションが組織のESG義務をどのように実現するかに焦点を当てています。
 

統合プロセスとパワーが企業のサステナビリティの実現を飛躍させることを理解する

企業がESG義務を定義し、社会化するにつれて、企業全体を効率的に統合するスマートデバイスとネットワークに対する企業のニーズの高まりに貢献する高度なデータに対する業界全体の需要があります。

エネルギーロードマップへの第一歩は、エネルギー消費状況を知ることです。FactoryTalk Energy Managerのようなスマートで統合されたテクノロジソリューションが支援できます。これは、エネルギー使用の可視性を提供し、省エネルギーの機会を特定し、エネルギー使用について報告し、同時にオペレーションが規制に準拠するのを支援します。

次のステップは、規制とビジネスの推進力に対応するソリューションを採用することです。産業組織が市場競争力を維持し、長期的に労働力を維持するためには、アーキテクチャ規格とチーム間コミュニケーションの間に引かれた線も含め、工場フロアでのプロセス制御とパワーとの間の分離を排除しなければなりません。プロセス制御とパワー制御の間のこの決定的な分離は、アジャイル(機敏)でデータ情報に富み、使いやすい統合されたハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに置き換える必要があります。

PlantPAxは、プロセスアプリケーションと電力アプリケーションの両方を制御、モニタするために使用できるプロセス・オートメーション・システムです。統合されたプロセス制御とパワー制御の経済的メリットは大きく、生産量の増加、省エネルギーの増加、運転コストの削減によって得られます。プロセス制御とパワー制御の統合によるメリットを企業が享受できるよう、多くの組織がIT、OT、IIoTソリューションを開発しており、新たに統合されたシステムをカスタマイズし、パフォーマンスをモニタ・調整し、生産量を最大化するために使用することができます。アイダホ・ジャージー・ガールズ・デイリー社がPlantPAxを使用することで、どのように効率とエネルギーを刷新したかをご覧ください。

さらに、賃金を削減する自動化の能力により、組織は、サステナブルなイニシアチブのために、品質や完全性を犠牲にすることなく、収益を増加させることができます。グリーンエンタープライズ社は、その戦略においてPlantPAx DCSを利用することで、最大80%の廃棄物を削減することができます。簡単に言えば、オートメーションは、産業規模でネットゼロの目標を達成する強力な方法を解き放つのです。

人材のサステナビリティと生存可能性を理解する

世界は変化し、プロセス産業もそれとともに変化してきました。熟練した労働力、そしてあらゆる種類の労働力は、世界的にとらえどころのない存在であり続けています。人材のサステナビリティ(持続可能性)と生存可能性は、規模に関係なく、あらゆるプロセス事業の成功に不可欠です。企業が工場におけるオペレーショナルレジリエンス(運用回復力)を追求する中で、労働力のサステナビリティを理解することは、かつてないほど大きな影響力を持つようになりました。

人材のサステナビリティに対処する1つの方法は、テクノロジを使ってオペレーションを自動化・簡素化し、従業員、プロセス、そして周囲の環境を安全で生産的な状態に保つことです。これは、人材をより戦略的で付加価値の高い活動に集中させることができ、また熟練労働者を惹きつけ、維持するのに役立ち、さらには新しい世代の労働者に他の選択肢よりもプラントフロアでの作業を選んでもらうこともできます。

プロセス産業における最近の出来事は、最高の安全基準を維持することの重要性を強調しています。これらの事象は、重大な安全事象が労働者、環境、事業に及ぼす潜在的な影響にスポットライトを当てています。効果的で将来に備えた移行戦略は、企業のESG義務を確実にサポートする鍵です。

サステナビリティとサイバーセキュリティへの影響を理解する

サステナビリティというガバナンスの柱は、企業のリソースを適切に管理するための方針と手順を導入することの重要性を強調しています。これには、重要なインフラと機密データをサイバー脅威から保護することも含まれます。産業オートメーションと制御システム(IACS)を企業レベルのシステムと統合することで、より良い可視性とコラボレーションが可能になり、効率、生産、収益性の向上に役立ちます。しかし、接続性の向上は、制御システムをさらなるサイバーセキュリティリスクにさらすことにもなります。

本稿では、最新の分散制御システム(DCS)であるロックウェル・オートメーションのPlantPAx®が、IEC 62443-3-3規格に基づくサイバーセキュリティにどのように対応しているかを示します。

ロックウェル・オートメーションは、産業用オートメーションの世界的リーダとして、あらゆる業種のあらゆる規模の組織向けに産業用システムを保護する方法を熟知しています。ロックウェル・オートメーションは、専門的な社内のサイバー知識と世界クラスのパートナシップを組み合わせることで、OTサイバーセキュリティにおいて比類のない能力を提供します。フォーチュン100の多くの組織がそうであるように、OTセキュリティのニーズはすべてロックウェル・オートメーションにお任せください。

PlantPAxがお客様のサステナビリティの実現をどのように可能にするかについては、当社までお問い合わせください。

お問い合わせください

公開 2023年7月25日

トピック: プロセスソリューション サステナビリティ

Frank Schirra
Frank Schirra
Business Manager, サステナビリティソリューション、ソフトウェア&コントロール - ロックウェル・オートメーション
スイスを拠点とするFrank Schirraは、工場およびプロセス オートメーション産業において29年以上の豊富な実務経験を有しています。現在の役職では、顧客のネットゼロへの取り組みを支援するロックウェル・オートメーションのサステナビリティソリューションを担当しています。
連絡先:
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left プロセスオートメーションがどのようにサステナビリティを実現するか