Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

鉱業におけるプロセスとパワーの統合

鉱業界の課題解決

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の銅鉱山坑口の夜景

今日の鉱山会社は複雑な現実に直面しています。操業には、施設内のさまざまなエリアに分散した複数のシステムとプロセスが関与しており、これらがシームレスに連携する必要があります。この複雑さは、生産性やコストだけでなく、厳格な安全基準、エネルギー規制、サイバーセキュリティ要件への対応など、さらなる課題をもたらします。従来のサイロ化されたプロセス制御およびパワーのインフラシステムは、これらの課題の管理をさらに困難にしています。
 

その解決策は?

プロセスとパワーの統合: これらのシステムをシームレスに接続し、すべての施設にわたってリアルタイムで可視化、集中管理、データに基づく意思決定を可能にする戦略です。このアプローチがグローバルな鉱山操業にとって重要である理由と、業界の最も困難な課題にどのように対処するかを以下に示します。
 

グローバルな鉱業の課題

複数の地域で事業を展開する場合、以下の課題に直面します。

  • 規制の複雑性: 安全、環境、エネルギーのコンプライアンス基準は、システムが分断されているサイト内では管理が困難です。この統合の欠如はリスクを増大させ、管理上の負担を大幅に増加させます。 
  • 生産性の低下: 鉱業の生産性は 28% 近年低下しており、その多くは断片的な運営や不十分な統合が原因です。
  • エネルギーコストとサステナビリティ: 鉱業は年間 12EJ、世界のエネルギー需要の3.5%を消費しています。エネルギー効率は現在、規制上および財務上の最優先事項です。
  • サイバーセキュリティリスク: 鉱業におけるサイバー攻撃は 2023年から2024年にかけて3倍となり、 70%が業務の中断を引き起こしており、グローバルに接続されたサイトにとって大きな懸念事項です。
  • 労働力の課題: 地域をまたいで複雑なシステムを管理するオペレータのトレーニングには 5~10年かかる場合があり、拡張性を低下させます。
  • 安全とリスク管理: 中央モニタのない施設では、統合運用で見られる 安全インシデント22%減少 の効果を享受できません。

これらの課題は、業務が複数の拠点に分散している場合にさらに増幅されます。サイロ化されたシステムでは、一貫した基準の適用、データの共有、迅速な対応が困難になります。

鉱業
鉱業
鉱業
統合システムおよび拡張性の高い分析によって、鉱山から市場までの可視化を実現し、より良い意思決定を可能にします。
ご覧ください

プロセスとパワーの統合とは

ユニファイドインテグレーションは、プロセス制御システムとパワーシステムを単一の相互運用可能なプラットフォームに接続します。このアプローチにより、

  • リアルタイムでのデータ共有
  • 集中モニタと診断
  • 標準化されたレポート
  • 迅速な意思決定のための協調制御

以上のことが可能になります。鉱山会社にとって、目標は効率向上、リスク低減、全体的なレジリエンス(耐性)強化です。
 

鉱山操業における10の主要なメリット

1. エンジニアリングと立上げの迅速化

大規模な鉱山プロジェクトでは複数のエンジニアリングチームが関与します。統合設計環境によりインターフェイスの問題を早期に解決し、コストのかかる現場修正を削減、地域全体での導入を加速します。

2. 運用効率の向上

統合システムは、パワーチームとプロセスチーム間の引き継ぎやコミュニケーションミスを最小限に抑えます。共通インターフェイスによりトレーニングが簡素化され、スタッフのオンボードが異なる施設間で容易になります。

3. 集中監視と制御

統合プラットフォームは、すべての拠点にわたるリアルタイムで可視化を提供し、リモート・オペレーション・センターがグローバル資産をモニタ・管理できるようにします。これは現地の専門知識が限られている地域で事業を展開する企業にとって極めて重要です。

4. スマートなエネルギー管理

統合システムにより、負荷制御やエネルギーの最適化のための効果的な戦略が可能です。例えば、自動換気オンデマンドソリューションは消費電力を大幅に削減し、サステナビリティ目標の達成に貢献します。

5. 資産信頼性の向上

統合データを活用した予知保全により、予期しない故障やダウンタイムを削減します。特に修理物流が困難な遠隔地で重要です。

6. 安全とコンプライアンスの強化

統合システムは非常停止、パワー、プロセス制御を連携させ、迅速な対応を実現します。安全トルクオフ(STO)などの機能は、人員と設備の保護に役立ちます。

7. 生産と品質の最適化

リアルタイム最適化により過粉砕やエネルギーの無駄を防止し、下流工程の要求を満たす鉱石品質を実現します。

8. 強固なサイバーセキュリティ

断片化されたシステムはセキュリティギャップを生み出します。統合アーキテクチャは集中パッチ適用とセキュアなリモートアクセスを可能にし、運用全体の脆弱性を低減します。

9. 拡張性と将来対応力

統合プラットフォームはAI、クラウド分析、再生可能エネルギーへの移行をサポートし、新しいエネルギー戦略やデジタル技術の導入を進める企業に不可欠です。

10. 総所有コストの削減

運用全体の標準化により冗長なインフラが削減され、スペアパーツ管理が簡素化され、生産性が向上し、その結果として長期的なコスト削減を実現します。
 

運用上の課題への対応

鉱山操業は効率性、安全、サステナビリティへの要求が高まっています。ユニファイドインテグレーションは以下の点で役立ちます。

  • データ収集の標準化: 自動レポート作成により、意思決定のための正確かつタイムリーな知見を提供します。
  • 制御の一元化: チームはすべてのシステムにわたって一貫した運用標準を適用できます。
  • 柔軟な適応の実現: 拡張性のある制御アーキテクチャにより、全体統合を損なうことなく、特定施設のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
     

業務全体にわたる統合の実装方法

  1. 統合アーキテクチャの採用: サイロ化されたシステムから、運用全体にわたって制御・モニタ・データを統合する統合プラットフォームに移行します。
  2. 集中モニタへの投資: リモート・オペレーション・センターを導入し、リアルタイムで可視化を実現します。
  3. 予測分析の活用: 統合データを活用して、予防保全とエネルギーの最適化を実現します。
  4. サイバーセキュリティの優先: 統合されたセキュリティ制御とパッチ管理を実装します。
  5. 拡張性の計画: システムが新しい技術や進化する運用要件に適応できることを確認します。
     

結論

プロセスとパワーの統合は、単なる技術的なアップグレードではなく、最新式の鉱山会社にとって戦略的な必須事項です。サイロを打破し、リアルタイムでデータ駆動型の操業を可能にすることで、組織は生産性を向上させ、コストを削減し、安全を強化できます。その結果は、耐性があり将来に備えた鉱山企業です。

生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。
ご覧ください

公開 2025年12月20日

トピック: Build Resilience Optimize Production Accelerate Digital Transformation デジタルトランスフォーメーション プロセスソリューション Sustainable Solutions Workforce Enablement サステナビリティ 金属 鉱業 分散制御システム(DCS) 産業用制御製品 電源装置 PlantPAx

購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 鉱業におけるプロセスとパワーの統合