Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ロックウェル・オートメーション、『2026年版産業用サイバーセキュリティ・バイヤーズ・ガイド』に掲載

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Worker in a factory with robotics

ロックウェル・オートメーションは、第8版となる『産業用サイバーセキュリティ技術ソリューション・サービス・バイヤーズ・ガイド』の掲載ベンダーとして、当社の「SecureOT」が有する機能の広がりと奥深さを皆様にご紹介できることを大変うれしく思います。

このガイドでは、産業サイバーセキュリティに影響を与える短期および長期的な構造変化、そして重要インフラや産業環境におけるサイバーセキュリティの優先順位を左右する根本的な要因について解説しています。これにより、組織はコンプライアンス遵守だけでなく、テクノロジやサービスの有効性を評価できるようになります。

ロックウェル・オートメーションは、組織が強靭で将来を見据えた運用体制を構築できるよう支援するため、2025年11月に産業サイバーセキュリティ・ソリューション・スイート「SecureOT™」を発表しました。ロックウェル・オートメーションが100年にわたり培ってきた産業オートメーションの経験に基づき開発されたSecureOTは、複雑なOT環境に対応することを目的としており、エンド・ツー・エンドの保護を提供することでリスクを軽減し、運用効率を向上させることに重点を置いています。

現在の産業運用におけるサイバーセキュリティの課題

組織のあり方に「万能な唯一の解」が存在しないのと同様に、サイバーセキュリティへの取り組みにおいても、画一的なアプローチがすべてに通用することはありません。デジタルイノベーションとネットワーク接続性が加速するにつれ、産業環境はますます外部からの脅威にさらされるようになっています。攻撃対象領域は拡大し、かつてないほどの速度で新たなリスクが次々と顕在化しているのです。

今日、製造メーカは、以下をはじめとする多岐にわたる課題への直面を余儀なくされています。

  • ますます複雑化し、相互接続され、多様化するOT (制御技術)環境全体における可視性の欠如
  • セキュリティを考慮して設計されたことのない、老朽化したインフラ
  • 高まり続ける規制およびコンプライアンス上の圧力

同時に、OT分野に特化した人材、とりわけ産業運用とサイバーセキュリティの双方に精通した専門家の不足が、現場チームに継続的な負荷をかけています。こうした状況は、利害関係者が組織に対し、より能動的かつ回復力の高いセキュリティ戦略の導入を求める圧力を強めている最中に生じているのです。

SecureOTが、産業組織のOTサイバーセキュリティへの取り組みにおいて、各組織の現在の進捗段階に寄り添うよう、いかに設計されているかについて詳しくご覧ください。

SecureOT: レジリエントなOTオペレーションのために構築

SecureOTは、SecureOT™プラットフォームと、エンド・ツー・エンドのプロフェッショナルサービスおよびマネージドサービスを統合し、1つの包括的なソリューションとして提供します。

グローバルスタンダードに準拠

100年にわたる産業オートメーションの経験に基づき、当社は産業環境の仕組みを深く理解しており、OTの複雑性を効果的に、かつ自信を持って管理できる体制を整えています。SecureOTは、使用するオートメーションプラットフォームの種類に関わらず、ISA/IEC 62443、NIST CSF 2.0、NIS2といった世界的に認められた標準規格を組織のセキュリティプログラムに統合し、継続的なセキュリティ成熟度の向上と規制遵守を支援します。

SecureOTプラットフォーム

OT環境向けに特化して設計されたSecureOTプラットフォームは、リスクの優先順位付けと対策の統合を可能にする、コンテキストデータに基づいた包括的な資産インベントリを提供します。ベンダーに依存しないアプローチにより、統合されたグローバルな可視性、レポート作成、意思決定が可能となり、ローカライズされたアクションを実現します。

プロフェッショナルサービス

経験豊富なOTサイバーセキュリティ専門家チームが、戦略策定、評価、導入、統合に至るまで、アドバイザリーおよびコンサルティングのアプローチでサポートを提供します。複雑なOT環境全体にわたるサイバーセキュリティプログラムの設計と導入を支援するため、お客様と緊密に連携します。

マネージドサービス

OTサイバーセキュリティ専門家による包括的なサービスには、年中無休24時間体制の監視、先を見越した積極的な脅威検出、専用のOT NOCおよびSOCによる専門的なインシデント対応が含まれます。当社のチームはお客様のチームの一員として機能し、サイバーセキュリティと産業分野における豊富な経験をいかしてスキルギャップを解消し、脅威に先手を打つことで、稼働時間と運用安定性を確保します。

柔軟で拡張性に優れたソリューション

SecureOTは、お客様のOTサイバーセキュリティの取り組み段階に合わせて最適なソリューションを提供します。導入初期段階のお客様も、既存プログラムを先を見越した積極的なアプローチで最適化しようとしているお客様も、SecureOTはお客様のビジネス目標と優先事項に沿ったサイバーセキュリティ目標を実現します。

リスクや混乱に対するレジリエンスを維持するには、OT向けに特化して構築された統合的なアプローチが必要です。SecureOTは、エンド・ツー・エンドの包括的かつ拡張性に優れた産業用サイバーセキュリティ戦略を提供し、拡大する攻撃環境下でもコンプライアンス基準を満たす、測定可能なビジネス成果を実現します。

ロックウェル・オートメーションの製品は、産業用サイバーセキュリティ技術、ソリューション、サービスに関するバイヤーズガイドに掲載されています。
ロックウェル・オートメーションの製品は、産業用サイバーセキュリティ技術、ソリューション、サービスに関するバイヤーズガイドに掲載されています。
ご覧ください
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
 産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
SecureOTは、OTネイティブ設計のソフトウェア、専門家サービス、およびグローバル規模を組み合わせて、リスクを軽減し、稼働時間を向上し、産業運用のコンプライアンスを簡素化します。
こちらをご覧ください

公開 2026年5月15日

トピック: サイバーセキュリティ
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 産業用サイバーセキュリティ・バイヤーズ・ガイドにベンダーとして掲載されました