Loading
ブログ | 石油&ガス
Recent ActivityRecent Activity

石油&ガス企業向けのコネクテッドエンタープライズの実現

石油&ガス企業のためにコネクテッドオペレーションがどのように大規模な効率化をもたらすか

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
石油&ガス企業向けのコネクテッドエンタープライズの実現 hero image

コネクテッドエンタープライズを目指す動きは、さまざまな分野で定着してきていますが、石油&ガス業界ではある程度遅れをとっています。これは、石油&ガスの生産現場が遠隔地にあり、過酷な作業環境であることなど、オペレーションのデジタル化を困難にする独自の課題があるためです。

今日の石油&ガス事業は、利益率が常に圧迫される不安定な環境の中で運営されています。需要は変動しますが、石油&ガス製品を供給するためのコストはコントロール可能です。そのため、資産の最適化、営業効率の向上、資本支出の最小化、営業コストの削減などの優先事項がますます重要になっています。

2019年にセンシアを立上げたのは、このひたむきな焦点と目的があってのことです。ロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェ社のジョイントベンチャーであるセンシアは、石油&ガス業界のリーダがこれらの優先事項を満たし、コネクテッドエンタープライズのアイデアを実現するための支援を行ないます。

センシング、インテリジェンス、アクションを統合センシアは、石油&ガス分野においてユニークな存在です。ロックウェル・オートメーションのオートメーション機能と、シュルンベルジェ社の石油技術に関する専門知識を組み合わせ、石油&ガスのサプライチェーン全体に、拡張性のあるオートメーションとデジタルソリューションを提供します。独立した組織として、このベンチャーは、デジタル化された石油&ガス統合ソリューションのリーダとなることを目指し、業界をリードする油田技術と専門知識を含む、貯留層から精製所までの完全なライフサイクルとプロセスの自動化ソリューションを提供します。

このような能力の融合を利用して、センシアは、センシング、インテリジェンス、アクションを統合することで、意思決定を最適化し、検出、診断、解決までの時間と相互作用を劇的に削減します。両社の製品を組み合わせることで、デジタル化されたスケーラブルなソリューションを通じて価値を創造し、石油&ガス市場により良いサービスを提供することができます。

センシアがコネクテッドエンタープライズをサポートする5つの方法

複数のベンダーやサービスプロバイダで構成される断片的な分野において、センシアは石油&ガス分野特有の課題に対するソリューションをお客様に提供することができます。これらの課題は5つの主要分野に分けられ、センシアは業務効率化とコスト削減を主な目的とする石油&ガス企業をサポートする能力において、他の追随を許しません。

1. ライフサイクルのあらゆる段階での資産の統合

石油&ガス田や生産設備のライフサイクルは数十年に及ぶこともあり、初期生産から最終的な廃炉に至るまで、複数のステージが存在します。通常、油田では異なるステージの資産が同時に稼働しており、石油&ガス企業がこのライフサイクルにおいて複数のベンダーと取引することも珍しくありません。そのため、これらの資産を接続された生産環境に統合することが困難になり、最終的にはオペレーションの改善に影響を与えることになります。

PlantPAx DCSはバックアイ・パートナーズ社のデジタルトランスフォーメーションを支援
PlantPAx DCSはバックアイ・パートナーズ社のデジタルトランスフォーメーションを支援
ブログ
ブログ
PlantPAx DCSはバックアイ・パートナーズ社のデジタルトランスフォーメーションを支援
液化石油製品のパイプライン事業者であるバックアイ・パートナーズ社は、スタラタス・テクノロジー社とPlantPAx® DCSを使用してデジタルトランスフォーメーションを達成しました。

センシアはこれを是正し、さまざまなステージ間のコミュニケーションと統合を促進しようとしています。貯水池から製油所までのセンシング、インテリジェンス、アクションのプロセスを統合し、従来よりも効果的な方法でプロセスを合理化します。これらの段階で1つの企業と協力することで、運用の確実性、稼働率、生産量に大きなメリットが生まれます。

2. コストを管理し、利益を守る

ビジネスは予測可能であることが重要です。石油&ガス企業にとっての大きな課題は、予測不可能なマクロ経済的要因によって引き起こされる不安定な環境であり、この分野は需要の急激な変動を受けやすいのです。生産者が市場をコントロールすることはほとんどできませんが、マージンとコストをコントロールすることは可能です。

センシアは、ロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェ社の専門知識を活用して、プロセスの効率化を実現し、坑井から製油所までのエンド・ツー・エンドのサービスを提供することで、この目標の達成をサポートします。接続された機械システムやその他のネットワーク化されたデバイスを使用することで、オペレータは効率を実現し、廃棄物のリスクを減らすために、より正確な行動を取ることができます。

加速するディスラプションを管理する必要性
加速するディスラプションを管理する必要性
ブログ
ブログ
加速するディスラプションを管理する必要性
デジタル化の実現を順調に進めている場合でも、デジタルトランスフォーメーションが生き残りの鍵であることに気づいたばかりの場合でも、現在および将来のトレンドを理解することは不可欠です。

3. データに基づいた自動化へのアプローチを可能にする

センシアは、インテリジェントな自動化を実現するセンサと計測技術を専門としています。ロックウェル・オートメーションのオートメーションとアナリティクスに関する専門知識と、シュルンベルジェ社の油田での経験を融合させています。

センシアの新製品により、生産者は自動化されたスケジュールでオペレーションを行なうことができるようになり、同時にさまざまな機器をソフトウェアで接続することができます。センサやフィールド機器からより多くのデータを収集しながら、これらの接続されたオペレーションが連携して動作し、どのように効率を向上させることができるかを見極めることができます。これにより、オペレータは、手作業を減らしながら石油&ガスの生産量を向上させるためのコントロールが可能になります。

4. 分析能力の向上

石油&ガス企業は、これまで多くのデータを収集してきましたが、それらを効果的に活用してオペレーションを大幅に改善することができませんでした。このようなデータは半減期が短いため、問題を診断してその価値を実現するためには、できるだけソースに近いところでリアルタイムの洞察を引き出すことが急務となります。

センシアのIoTプラットフォームは、企業がオペレーションの全体像を把握するのに役立ちます。これにより、収集したデータの質と用途に基づいて、より良い意思決定、効率化、改善を行うことができます。データを取得することは重要な第一歩ですが、分析から得られるアクションを見つけることが持続的な成功の鍵となります。

5.  メンテナンスを改善し、資産のライフサイクルを延ばす

油田作業の時間的制約やダウンタイムのコストが原因で、メンテナンスを最小限に抑えて資産を使い倒すという不健全な習慣があります。このようなアプローチは、短期的なダウンタイムのリスクを高めるだけでなく、老朽化した機器の交換の必要性を早めることになります。

センシアはフルライフサイクルサポートを提供しています。これは、最初にシステムを正しく導入することから始まり、効果的かつ効率的に稼働させるための専門知識を持つことです。リモートテクノロジの使用は、手作業や現場での人員の必要性を減らすことで、潜在的な問題を早期に診断して解決することができるという点でも貢献しています。

このようなアプローチにより、これらの資産の寿命を延ばし、投資からより多くの価値を得ることができます。技術の進歩に合わせて、センシアは継続的に業務の効率化を図るための移行ソリューションを提供しています。

単なる部品の寄せ集めではない

センシアは、石油&ガス分野で豊かな歴史を持つ2社を統合し、センシング、インテリジェンス、アクションの各ソリューションを統合したユニークなソリューションを提供します。ロックウェル・オートメーションがスキッドOEMに制御システムを提供し、オペレータに高度に規制された制御システムや安全システムを提供してきた歴史と、シュルンベルジェ社の膨大な石油プロセス、計測、坑井技術の経験とを結びつけることで、強力なコンビネーションが生まれます。

私たちは、お客様が性能面での課題を克服し、資産のライフサイクル全体で効率性を見出し、変動の激しい業界の状況を乗り切るためのより良い装備を整えるお手伝いをします。

これらのアイデアについてもっと知りたいという方は、メールまたはLinkedInでご連絡ください、喜んで詳しく説明させていただきます。

公開 2021年5月6日

トピック: コネクテッドエンタープライズ 石油&ガス

Mike Corrieri
Mike Corrieri
セールスマネージャー、重工業部門、ロックウェル・オートメーション
連絡先:
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left コネクテッドエンタープライズを実現するために