Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣

ビジョン検査用AI機械学習ツールでこれまで見逃していたものを見つけましょう。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工場組立ラインに積まれた製品のパレットを人工知能(AI)ビジョン検査カメラ、FactoryTalk Analytics VisionAIでスキャン中

品質管理方法は業界によって異なり、製造メーカや製品ごとに固有のものです。しかし、実際の製品検査となると、ほとんどの製造品質プロセスは似たようなものになります。訓練を受けた検査員が各ユニットを目視で評価し、合否を判定します。

もちろん、従業員は効率的に働きます。しかし、反復作業を行なうときには意図しないミスを犯したり、疲労したり、集中力が途切れたりすることもあります。さらには、休憩や休暇を取ったり、退職したりもします。

そのため、製造メーカは何十年もの間、品質管理プロセスを自動化し、カメラ、照明、マシンビジョンシステムなどを使用して検査官を補佐してきました。機械の改良を繰り返すことで検査速度と検査量が向上する一方で、その能力には限界もあります。

その結果、製造メーカは、品質検査プロセスの改善を目的としてFactoryTalk® Analytics™ VisionAI™などさらにレベルアップした人工知能(AI)と機械学習ツールを求めています。

ロックウェル・オートメーションのシニア・プロダクト・マネージャであるカール・ルイスは次のように述べています。「当社のAI駆動型品質管理ソリューションを使用すると、製造メーカはこれまで見落としていたものを把握できます。当社では、ノーコードでビジョン検査を実施できるアプローチを構築することで、品質向上、歩留まりの最大化、そしてリアルタイムの生産データから重要な知見を得られるようになりました。」 AIを活用したビジョン検査システムからは、高品質製品の生産に直接役立つデータが得られます。ルイスは「このシステムは、製造メーカが製品の不良や廃棄、生産のダウンタイム、運用コストを削減するのに役立ちます」と述べています。

このAI駆動型の新世代ビジョン検査および機械学習システムは、変化する状況を学習し、動的に適応するだけでなく、品質データを年中無休24時間体制で収集、整理、伝達することができます。

このデータは、品質担当者とプラントオペレータが生産に関する問題を迅速に把握し対処するのに役立ちます。ルイスは次のように述べています。「その効果は計り知れません。このシステムは、自動車組立ラインの欠陥からリコール問題につながる可能性のあるコンシューマ製品の欠陥まで、各種の問題を特定するのに役立ちます。また、製品出荷前に寸法の不良や梱包の異常など品質に関するさまざまな問題を特定するなど、産業における用途は無数にあります。このAIと機械学習を活用したビジョン検査ツールは、計り知れない価値をもたらします。」

AIと機械学習を活用した検査システムの5つの主なメリット

  1. AIは人間のように学習しますが、決して疲れない: AIと機械学習を活用したビジョン検査ツールは、年中無休24時間体制で継続的に異常を検出します。AIアルゴリズムは、手動による検査よりも高い精度で異常や不整合を検出できます。AI検査システムは、生産プロセスをリアルタイムでモニタし、問題を迅速に認識および修正して、廃棄を最小限に抑えつつ下流工程への影響を防止します。
  2. 極めて微小な欠陥や不良を検出: マシンビジョンは高精度な検査が可能です。自動検査ソリューションは、常に一定の方法でタスクを実行します。AIビジョン検査システムは、微小な欠陥を発見したり、異常検出で新たな欠陥を突き止めたり、許容範囲を非常に厳密に設定して項目を評価することができます。
  3. データを簡単操作ですぐに入手: 製造メーカは、リアルタイムの生産レポートにいつでもどこからでもアクセスし、受取ることができます。クラウド接続型ビジョン検査システムは、生産工程全体にトレーサビリティと透明性をもたらします。さらに、監査証跡が得られるため、紛争への対処やリコール発生時の廃棄の最少化にも役立ちます。
  4. AIにより投資利益率の測定が可能: 価値実現までの時間が短縮されます。クラウドベースのビジョン検査ソリューションは、迅速に設定、構成、更新を行なうことができます。このため、わずか数時間で別の製造現場の環境に転用することが可能です。また、作業員が付加価値の高いタスクを行なえるようになるため、従業員の効率が向上します。
  5. 運用コストの削減: 自動検査で収集されたデータからあらゆる製造チームが貴重な洞察を獲得し、プロセスの改善に活用することができます。さらに、これらのソリューションは不良、廃棄物、リコールの削減にも役立ち、大幅なコスト削減につながります。

AIを活用した新世代のテクノロジは、検査プロセスを強化し、高速化と改善を実現します。製造メーカにとって、これは歩留まりの改善、品質向上、ダウンタイム削減、廃棄削減、そして最終的には収益性の向上につながります。

次世代のAI搭載画像検査システムの導入については、FactoryTalk Analytics VisionAIをご覧ください。

FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAIは、品質を向上させ、歩留まりを最大化し、リアルタイムの生産データから重要な洞察を得るための品質検査システムです。
こちらをご覧ください
女性の眼球のクローズアップ、コンピュータ生成の色やデザインが目の周囲や目の中に反射

AI搭載の画像検査システムにアップグレード

当社のAIを活用したテクノロジは、製造メーカの製品品質、生産性、および営業利益の向上を支援します。これはほんの始まりに過ぎません。これまで見逃していたものがわかります。

人工知能(AI)と機械学習の違いは何ですか?

人工知能(AI)と機械学習は同じものではありませんが、密接に関連しています。AIと機械学習の違いは以下の通りです。

  • AIは、機械やシステムを使用して人間のように検知、学習、推論、操作、適応するという幅広い概念です。
  • 機械学習は、AIを機械に適用して、機械のデータから知識を抽出し、そこから学習を行ないます。

AIと機械学習を品質管理検査ツールと組み合わせることで、製造メーカはビジョン検査作業を自動化し、リアルタイムのデータを生成して、製品品質、生産率、および収益性を向上させることができます。

公開 2025年4月23日

トピック: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence デジタルトランスフォーメーション Production Operations Management 家庭用品およびパーソナルケア製品 食品&飲料 自動車&タイヤ FactoryTalk Analytics

カール・ルイス
カール・ルイス
Senior Product Manager, ロックウェル・オートメーション
カールはAIとマシンビジョン技術を専門としています。インテリジェントビジョンソリューションの開発と商業化を推進し、産業用オートメーションを支えています。AI、クラウド対応オートメーション、製造システムにおける25年以上の経験を持ち、製品リーダーシップに戦略的かつ技術的なレンズをもたらしています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

その他のおすすめ情報

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 高品質製品と無駄の削減を実現する5つのAIの秘訣