Loading

Automazione di robot industriali

Implementate sistemi robot più intelligenti e intuitivi
Un robot SCARA grigio personalizzato all’interno di una macchina di assemblaggio con un moderno stabilimento di bioscienze sfocato sullo sfondo.
Motion e robotica avanzati
  • Motion Control
  • Robot integrati
  • Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • AMR OTTO

I robot industriali stanno ridisegnando il mondo della produzione. Stanno diventando sempre più intelligenti e potenti per essere parte integrante della Connected Enterprise®. Oggi la tecnologia robotica integrata può fornire ai produttori l’architettura semplificata e i dati necessari per avere successo in un mercato globale. State ottenendo il massimo dai vostri robot?


Un modo migliore per sfruttare appieno il potenziale dei robot

I robot si stanno dimostrando indispensabili per superare le maggiori sfide produttive, dalla continua produttività in un contesto di carenza di competenze, al miglioramento della flessibilità, fino alla produzione di più SKU.

Il futuro dell’automazione dei robot impone di superare la presenza di svariati sistemi a favore di una maggiore connettività. I robot oggi devono essere intelligenti, intuitivi e connessi come i sistemi di produzione che li circondano.

Stiamo collaborando con i migliori produttori di robot per collegare il nostro software di controllo leader del settore con la più recente tecnologia robotica. Grazie alla possibilità di operare con o senza un controllore per robot, adesso è possibile ottenere il massimo dai robot.

Liberate tutto il vostro potenziale robotico

Volete abbattere gli ostacoli alla produttività e creare robot più potenti? Con i robot integrati, è possibile accelerare le implementazioni e ottenere sistemi più intelligenti, intuitivi e flessibili.

Ottenete di più e più in fretta con i robot integrati
Bracci robotici che si muovono ad alta velocità mentre lavorano sul telaio di un’auto in uno impianto automobilistico.
eBook
Ottenete di più e più in fretta con i robot integrati

Guida a sistemi robotici più modulari, flessibili e connessi.

Scarica ora

Entrate in un nuovo mondo di possibilità

icona stilizzata bianca del braccio di un robot che lavora su una linea di produzione
Lancio più rapido dei sistemi

Aumentate il time-to-value tramite progettazione, convalida e messa in servizio dell’ambiente Studio 5000® come hub per il controllo di tutti i sistemi.

icona stilizzata bianca di un laptop su cui è visualizzata una dashboard
Incrementate le prestazioni

Offrite sistemi robot flessibili, precisi e veloci grazie a un migliore coordinamento tra i vostri robot e l’automazione circostante. 

Icona stilizzata bianca di tre persone in equilibrio sul simbolo delle impostazioni a forma di ingranaggio
Lavorate in modo più efficace

Agite in modo più rapido e ottimizzate le vostre operazioni, manutenendo e supportando i vostri sistemi robot grazie a una struttura di controllo più integrata.

icona stilizzata bianca di una persona vicino a un braccio robot
Promuovete l’innovazione digitale

Connettetevi direttamente a strumenti digitali per migliorare i carichi di lavoro del robot, sfruttare i dati e abbattere le barriere della produttività.

Scegliete il vostro percorso per ottenere robot più produttivi

State cercando soluzioni robot che offrano rapidamente valore e costituiscano potenti asset per affrontare la rottura nel vostro settore? Per trasformare questa visione in realtà, è fondamentale implementare sistemi robot connessi che soddisfino le esigenze specifiche delle vostre operazioni.

La nostra strategia robot integrata vi offre la flessibilità di scegliere l’architettura connessa che potenzia la produttività dei vostri team e accelera i futuri processi aziendali.

Selezionate la soluzione migliore per voi e cogliete l’opportunità di ottenere risultati migliori con i vostri robot.

Architettura connessa EtherNet/IP
Lithium-Ion EV Battery Pack Production at Large Automated Assembly Line at Bright Factory Equipped With Industrial Robot Arms. Electric Car Manufacturing. Row of White Robotic Arms at Factory
Soluzioni
Architettura connessa EtherNet/IP

Collegamento di un controllore per robot dedicato a un controllore a logica programmabile Logix tramite il protocollo Ethernet standard non modificato.


I programmi del robot sono scritti nell’ambiente di programmazione del fornitore del robot o tramite le funzioni di integrazione robot di Studio 5000®.

Per saperne di più
Architettura di controllo robot unificato
A man and woman with hair protection in front of an HMI that operates a machine with a 6-axis robot inside of it.
Soluzioni
Architettura di controllo robot unificato

Uso di un controllore Logix e dei servoazionamenti Kinetix® per controllare direttamente un braccio robotico.


Il controllore Logix gestisce la cinematica del robot mentre il programma completo è realizzato nell’ambiente Studio 5000® per comandare tutti i movimenti del robot senza l’uso di un controllore robot dedicato.

Per saperne di più

Scoprite in che modo la connettività sta riscrivendo le strategie industriali

Le aziende di tutti i settori stanno scegliendo un approccio integrato per potenziare i loro sistemi robot e fornire nuove opportunità per migliorare i loro parametri di produzione più importanti.

Grazie alla progettazione di soluzioni robot connesse è possibile:

  • Incrementare le prestazioni dei robot di coordinazione e dei sistemi di automazione circostanti
  • Semplificare il lavoro in tutto il ciclo di vita delle macchine
  • Creare progetti resilienti e ripetibili
  • Aumentare la produttività con connessioni senza interruzioni a strumenti digitali
Ridefinire la flessibilità delle macchine
Ridefinire la flessibilità delle macchine
Blog
Blog
Ridefinire la flessibilità delle macchine
La nuova sfida per i costruttori di macchine? Costruire macchine più intelligenti e flessibili, senza compromettere la produttività
Ascoltate ora
Ampliate le possibilità con la robotica
Ampliate le possibilità con la robotica
Blog
Blog
Ampliate le possibilità con la robotica
La robotica apre un mondo di possibilità per macchinari intelligenti e flessibili. Le ultime tecnologie permettono agli OEM di utilizzarle al meglio.
Ascoltate ora
Il tempo di disponibilità dell’incartonatrice robotica supera il 99%
Il tempo di disponibilità dell’incartonatrice robotica supera il 99%
Case Study
Case Study
Il tempo di disponibilità dell’incartonatrice robotica supera il 99%
La soluzione chiavi in mano di DCC Automation migliora l’agilità e l’efficienza nello stabilimento di produzione di integratori alimentari.

Insieme stiamo creando i robot del futuro

Collaboriamo con i più innovativi produttori di robot per creare soluzioni che vi consentono di sfruttare appieno il potenziale delle vostre applicazioni robotiche. 

Logo atomrobot
Logo Augmentus
Logo Autonox Robotics
Comau

Aree geografiche

  • Asia Pacifico

Architetture supportate

  • Controllo robot unificato

Visualizza su Partner Locator

Aree geografiche

  • Asia Pacifico

Architetture supportate

  • Connessione EtherNet/IP

Visualizza su Partner Locator

Aree geografiche

  • Nord America
  • Europa, Medio Oriente, Africa

Architetture supportate

  • Controllo robot unificato

Visualizza su Partner Locator

Aree geografiche

  • Globale

Architetture supportate

  • Controllo robot unificato
  • Connessione EtherNet/IP

Visualizza su Partner Locator

DENSO Robotics

Aree geografiche

  • Nord America

Architetture supportate

  • Connessione EtherNet/IP

Visualizza su Partner Locator

Logo Doosan Robotics

Aree geografiche

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa, Medio Oriente, Africa

Architetture supportate

  • Connessione EtherNet/IP

Visualizzate su Partner Locator

Logo FANUC

Aree geografiche

  • Globale

Architetture supportate

  • Connessione EtherNet/IP

Visualizza su Partner Locator


Massimizzare il valore dei sistemi robot

Progettate un’automazione robot industriale più intelligente e innovativa con soluzioni software e hardware concepite per incrementare la produttività.

Emulazione
Emulazione
Software
Software
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Inizia da qui
Software di progettazione Studio 5000
Software di progettazione Studio 5000
Software
Software
Software di progettazione Studio 5000
Un software di progettazione per sistemi di automazione per tutte le discipline di controllo.
Inizia da qui
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Hardware
Hardware
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti utilizza invece magneti per controllare il movimento in modo preciso con propulsione senza attrito.
Per saperne di più
Sistemi di controllo assi
Sistemi di controllo assi
Hardware
Hardware
Sistemi di controllo assi
Scoprite le soluzioni di controllo assi industriale, tra cui servoazionamenti, servomotori e attuatori per un’automazione precisa e ad alte prestazioni.
Le nostre soluzioni
Prodotti per la sicurezza industriale
Prodotti per la sicurezza industriale
Hardware
Hardware
Prodotti per la sicurezza industriale
I nostri prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento delle vostre macchine, contribuendo ad aumentare la sicurezza del personale, l’efficienza e la produttività.
Le nostre soluzioni
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliati per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Motion e robotica avanzati
  4. Chevron LeftChevron Left Automazione di robot industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose