Pagina Windowxx
La pagina Windowxx mostra una configurazione specifica delle finestre del modulo.
Esempio di pagina Windowxx

La pagina Windowxx include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Window Mode | Visualizza la modalità per cui è configurata la finestra. |
Output On Value | Visualizza il valore che definisce un lato delle soglie della finestra. Le uscite (se collegate alla finestra) e il tag I.Windowxx.InWindow commutano lo stato a questa soglia secondo lo schema della Figura 1. |
Output Off Value | |
Output On Hysteresis | Visualizza l'offset negativo da Output On Value a cui applicare l'isteresi. |
Output Off Hysteresis | Visualizza l'offset negativo da Output Off Value a cui applicare l'isteresi. |
Outputs Controlled by this Window Output00 | Determina se questa finestra controlla l’uscita indicata. |
Outputs Controlled by this Window Output01 | Determina se questa finestra controlla l’uscita indicata. |
Fornire un feedback